Feedback

Choose your language

Close

Piab piCHIP

简化集成

日期 2013/3/26

工业真空技术领先供应商Piab将COAX®专利技术集成到了最新的简化集成平台piCHIP上。COAX®是Piab最节能的真空发生器技术,基于多级理念利用压缩空气来产生真空。

piCHIP装置质量较轻,可以快速灵活地安装在多种材料表面。该装置的压缩空气和真空端口位于同一侧,因此便于集成。如果在运行过程中需要根据应用需求变化提高piCHIP的工作性能,您可以对piCHIP进行改装,轻松实现输出量翻倍,快速满足需求。

piCHIP运行期间几乎没有噪音,因此适用于洁净室应用,是医学和电子行业真空应用的最佳选择。

在空气消耗量相同的条件下,COAX®真空发生管产生真空的速度最高可达传统真空发生器的两倍,可提供的真空流量则是传统真空发生器的三倍,因此,无论是在低进气压力还是在进气压力波动(1-6 bar)时,piCHIP均能提供卓越性能。此外,与传统真空泵不同的是,piCHIP真空装置能够在压力阀打开时就立即开始产生真空,从而实现最大化利用压缩空气并大幅降低应用能耗。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,营销副总裁兼通信部经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们