Feedback

Choose your language

Close

Piab piFLOW®f

食品行业中最经济的粉末输送理念

日期 2012/6/18

piFLOW®f专为在输送设备的价格、技术性能和能耗间难以取舍、犹豫不决的客户而设计 。

piFLOW®f 是一款为满足食品行业应用需求而优化的产品,产品中所有与输送物料存在接触的部件均已通过FDA认证。无论是从输送容量的角度考虑还是与机械输送方式相比,该输送机都是一款经济的输送设备。全开式大底阀设计可实现物料的快速释放,由此增加了物料的输送能力.

除全开式设计外,产品还采用COAX®真空发生管产生真空,实现了能效更高的真空生产。与传统的喷射器相比,COAX®真空发生管的体积更小、效率更高、性能更加可靠,由此造就了一个灵活高效的模块化真空系统。一个基于COAX®技术的真空系统可以为您的客户提供3倍于传统真空系统的真空流量,同时还可以降低能源消耗,节约成本。

物料搬运部副总裁Josef Ramslöv 说道:“与传统的输送机相比,新型piFLOW®f的优化设计实现了多种物料的双倍容量输送性能。同时它还是一款食品级产品,在全球大市场中引起了众多客户的关注目光。”

和Piab在市场上推出的其他输送设备一样——piFLOW®通过了ATEX粉尘防爆标准认证。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook
Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们