Feedback

Choose your language

Close

Electronic vacuum switch with 3 colour display

三色显示屏让您轻松了解真空系统状态

日期 2012/2/20

新型电子真空开关配备了双LCD显示屏。

工业真空技术的领先供应商Piab推出了一款新型的三色显示屏电子真空开关,以满足真空系统的监控和节能需求。

这款真空开关配有一台功能强大的三色(红色、桔色、绿色)LCD显示屏,即使在远处,您也可以轻松读取数据,避免了与移动机器人或机器太过靠近而可能导致的危险。双显示屏能同时显示设定值和实际数值,实现了真空系统的精确监控。

凭借简单的控制按钮,设置过程也变得易如反掌。我们提供的安装支架使安装也十分简单。开关可用于7种不同的可编程真空装置,具备两种可选PNP输出:NO(常开)或NC(常闭)。

凭借简单的控制按钮,设置过程也变得易如反掌。我们提供的安装支架使安装也十分简单。开关可用于7种不同的可编程真空装置,具备两种可选PNP输出:NO(常开)或NC(常闭)。

产品其他特征:设置锁定模式用以防止未经许可的更改或是误操作。可调节的反应时间(2.5-100 ms)使机器人或机器的相关序列编程调整更为简便。另外此开关已通过CE认证和无铅认证。

关于Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统模块化设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook,副总裁兼市场营销与通讯部经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们