Feedback

Choose your language

Close

用于粗糙表面的 piGRIP®海绵唇边

海绵吸盘——轻松胜任苛刻搬运作业

日期 2012/5/4

piGRIP®系列新型粗糙表面吸盘唇边 

工业真空技术领导者Piab推出了一款用于piGRIP®吸盘平台的新型粗糙表面唇边。piGRIP®是Piab推出的第一款可配置吸盘,用户可自由选择唇边和波纹管,由此打造出卓越的作业解决方案,实现前所未有的搬运速度并同时降低生产能耗。

该款新型粗糙表面唇边(FLI-F)是搬运重型纹理表面或具有浮雕/压花和粗糙表面的物体的理想选择,例如原木、结构化浴室树脂玻璃、瓷砖、花纹板和具有盖帽或封盖的药品包装箱。

该款唇边可实现卓越的密封性能,在搬运作业中可克服数毫米的高度差。该款唇边已经过Piab的设计优化,可提供给最佳的抓取和提升性能。

该粗糙表面唇边由一种耐磨损的天然海绵橡胶制成,使用过程中不会受到硅树脂的影响。

关于 Piab

Piab成立于1951年,是一家专门设计创新型真空解决方案的公司,其真空解决方案主要用于改进能源效率、生产效率以及全球真空设备用户的工作环境。作为全球多家大型制造商的可靠合作伙伴,Piab研发并制造一系列真空泵、真空附件、真空输送机和吸盘等产品,用于各种自动化材料搬运以及工厂自动化加工等应用。Piab在许多它的原有产品和解决方案中使用了COAX®这种全新的真空技术。与传统的真空发生器相比,COAX® 真空发生管规格更小,能效更高,更值得信赖,并且可以直接集成到机器中。另外,这种结构紧凑的特点也使得真空系统可配置设计成为可能。Piab总部设在瑞典,其子公司和代理商遍布全球五十多个国家。请访问www.piab.com获得Piab用于多种行业应用的真空技术解决方案更多信息。

更多信息

Häla El Sheemy Washbrook, 营销副总裁兼传播部门经理
电话:+46 (0) 8 630 25 74
电子邮件:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们