Feedback

Choose your language

Close

Kenos® vacuum grippers handling wooden products

无论是森林原木还是家具成品- Kenos®夹具确保木材加工的安全

日期 2017/5/23

Piab Kenos®泡沫填充真空夹具可以温柔且牢固的夹持从圆木树干到家具成品的一切东西,实现木材和木材制品的安全自动搬运。Piab提供2种型号和各种定制设计,可以用于多种应用。

木材加工行业的产品往往同时具有多面性和多样性,要求尤其苛刻。Piab的Kenos®夹具专门针对这一特殊(甚至经常相互冲突的)产业需求而研发,能够同时实现灵活性和精度。

泡沫夹头,牢固夹持

该夹具使用了专门的泡沫垫以实现适应性夹持,使它们可以牢固夹持各种表面。泡沫可以根据物体变形,紧紧抱住各种异型家具零部件或未刨平木板的粗糙表面。

泡沫垫由三元乙丙橡胶(ethylene propylene diene monomer,EPDM)制成,厚度可以在10mm到40mm间变化。泡沫垫越厚,其对表面变化(如缝隙和凹槽)的补偿就越好。

用于重负荷的重载模块

在产品系列的重载部分,Kenos®重型真空夹具(KHVG)能够搬运林业和锯木厂中最重的木材产品。除了可以牢固夹持未处理的原木外,它还可以举起和搬运完整的锯木层、重型板材和其它建筑材料。

重型夹具配备了格外厚的泡沫垫,特别适合搬运凹凸不平、扭曲或弯曲的木板。泡沫垫的厚度和其它尺寸都可以根据用户需求定制,因此其可以适合任何形状、尺寸或重量的材料。

…以及严酷的环境

重载KHVG型还能够应对木材加工业中经常遇到的严苛环境。直接从林地运出的树干可能会覆盖有泥土,而锯木厂通常满是木屑。任何在这些环境中工作的真空搬运系统都必须足够坚固和容易维护。

因此,KHVG通常都会配备旁路鼓风机,作为外部真空发生器使用。外部真空发生器通常能够应付高尘土量,避免因堵塞和沉积导致系统故障。这一可选项也适用于需要高吸力和低真空的应用。

真空发生器可节约能效

在没有尘土问题的场所,可以使用Piab COAX®节能真空发生器。这可以优化吸力,节约能源和成本。

这一选项通常用于Kenos®真空夹具(KVG)。该夹具专门用于更轻负荷的作业,以及不那么严酷的环境场所,例如家具厂或仓库。KVG特别适合标准装卸作业,包括从托盘上取放货。

 

小心搬运家具部件

Kenos®真空夹具是搬运的理想工具,例如在不同的机器或生产阶段间搬运MDF板或部件,以便能进行切割、粘结或层压等作业。层压件搬运时尤为需要格外小心。泡沫垫除了作为夹持工具外,也可以作为保护层,防止划伤或其它损伤。

此外,泡沫垫还可以使夹具能牢固夹持各种尺寸的物件。系统在夹持不同尺寸的部件时无需进行重新设定。这一系统柔性可以使生产过程更高效,节省时间和金钱。

模块化设计,灵活性更高

Kenos®真空夹具采用模块化设计,特别灵活。泡沫垫夹具可以轻松扩展,在标准型号中,每个夹具通常会配备1到4个真空发生器。但是可以根据需要增加更多真空发生器。扩展时无需进行繁琐的工作,每个真空发生器都可以通过一个螺丝进行安装。

夹具的灵活性也涵盖了气流控制方式。Kenos®真空夹具通常有2种真空技术可选,以适应各种不同的应用。

可选气流控制

在夹具专门用于搬运可覆盖整个泡沫垫区域的大型板材的应用中,可以使用简单的抽气技术来控制真空。大型板材可以覆盖泡沫垫中的所有气孔,因此无需更多先进控制机制。泡沫垫中的气孔尺寸可以改变,以适应特殊应用对气流的要求。气孔尺寸可以在0.6mm到2mm间变化。

对灵活性要求更高,并希望能够搬运小型和大型物件的夹具则配备了止回阀。这可以将真空聚焦到那些被特定物件覆盖的气孔,防止真空通过被覆盖的气孔泄漏。由于止回阀是通过小球工作的,因此该选项在水平应用中效果最佳,但是在高达45度角的夹具操作也可以使用。

Kenos®真空夹具中的止回阀使用了不锈钢小球,而不是很多竞争产品中用的塑料小球。塑料小球精度更差,并且容易因为温度和湿度等环境因素而损坏。

容易维护

Kenos®真空夹具容易维护。对于灰尘非常多或环境非常脏的情况,可以在泡沫垫和真空发生器间安装过滤器,实现额外保护,避免不必要的维护工作。

泡沫的寿命取决于应用条件。泡沫垫的寿命通常为6个月到1年。泡沫垫粘贴在夹具上,在磨损后可以轻松地拆下并更换。这一简单的更换步骤将停机时间降到了最低。

更换用的泡沫垫和过滤器等备件,都具有非常有竞争力的价格。

你希望更安全的搬运木材制品吗?

Piab AB © 2020 隐私声明

关注我们

联系我们