Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присоски Value Line

Исключая ПВХ из традиционных вакуумных систем

Дата 02.12.2015

Присоски Value Line® – это альтернативы, н содержащие ПВХ, для машин по сборке картонных коробок и простых захватов

Тэбю, Швеция – Вакуумные присоски серии Value Line® остаются популярными среди наших клиентов, и причина тому проста – присоски Piab выгодны в использовании. К тому же они имеют лучшую экологичность – присоски Value Line® произведены из пригодного к вторичной переработке термопластичного эластомера (ТРЕ), а не из вредного для окружающей среды поливинилхлорида (ПВХ).

Сочетая в себе характеристики резины и пластика, TPE отличается прочностью, долговечностью и гибкостью. Его все чаще используют вместо ПВХ. Все вакуумные присоски серии Value Line® выполнены из TPE, что делает их экологичными и пригодными для вторичной переработки. Присоски доступны для доставки по всему миру, они созданы для стандартных вакуумных систем и поставляются в различных размерах и формах.

Ассортимент Value Line® состоит из 21 присоски в трех различных конструкциях: плоско вогнутая, сильфонная и с удлиненным сильфоном. Диапазон диаметров каждой конструкции составляет от 20 до 75 мм. Устойчивые к истиранию присоски имеют прекрасную износостойкость, а тонкая кромка в сочетании со встроенной компенсацией уровня обеспечивает идеально плотный захват грузов с текстурированной или гофрированной поверхностью.

Предсказуемая, надежная и производительная работа присосок Value Line® делает их оптимальным решением для автоматических систем литьевого прессования или для систем по сборке картонных упаковок. Плоско-вогнутые присоски имеют низкую высоту монтажа, их можно легко установить на захват или рабочий инструмент робота. Конкурентная цена Value Line® становится еще более привлекательной при заказе большого числа присосок, ведь в таком случае мы предоставляем скидку.

Продукты Value Line® предлагают решения для бюджетного сегмента, обеспечивающие такие же преимущества, как и оборудование Piab для самых сложных и дорогостоящих систем, успешно продающееся уже более 60 лет. Предлагая такое экономичное решение, мы опирались на наши экспертные знания, инновационный подход, а также глобальное присутствие, доставку и обслуживание. Сегодня мы обслуживаем как бюджетный, так и высокотехнологичный сегменты рынка, предлагает как присоски премиум-класса, так и стандартные присоски.

О компании Piab                                                                      

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Кроме того, такие картриджи можно легко интегрировать в любые системы оборудования. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами