Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

piINLINE®plus

Идеальный вакуум для прессов с piINLINE®plus

Дата 28.09.2016

Невероятно легкие децентрализованные вакуумные генераторы отличаются компактностью, надежностью и производительностью.

Тэбю, Швеция - piINLINE®plus представляет собой новую конфигурируемую платформу от Piab для децентрализованной выработки вакуума. Платформа является идеальным решением для автомобильной промышленности и других отраслей. Невероятно легкие вакуумные эжекторы оснащены уникальным встроенным автоматическим механизмом отключения и поставляется в компактных корпусах. Разработанный специально для автоматизированных автомобильных прессов, piINLINE®plus предлагает новую технологию, преимущества которой можно использовать и в других отраслях и системах оборудования. Эжекторы имеют порты для линейного движения сжатого воздуха и вакуума. Они оснащаются быстродействующими нажимными коннекторами различного диаметра и монтируются непосредственно на шланг, вблизи точки всасывания.

Генераторы piINLINE®plus выполнены из легкого и сверхпрочного материала РА66. Они используют технологию Piab COAX®, обеспечивающую низкое энергопотребление (как правило, на 25% ниже, чем у конкурентов), превосходную всасывающую способность и быстрое вакуумирование. Генераторы оснащаются одним или двумя картриджами MICRO COAX®. Два картриджа – для крупных присосок в высокоскоростных системах, либо один картридж – для присосок меньшего размера или для снижения потребления воздуха в системах, где скорость не имеет решающего значения.

«Генераторы семейства piINLINE®plus отличаются значительно меньшей массой в сравнении с решениями наших конкурентов. Более низкий вес агрегата позволяет сократить общую массу обычного захвата пресса с восемью присосками на 500 граммов. Так, пресс может работать быстрее, при этом подвергаясь меньшему износу», - говорит Джозеф Карбасси, Вице-Президент Отделения Автоматизации Piab.

Встроенная функция отключения (размыкания) доступна в двух опциональных версиях – Атмосферное Быстрое Размыкание (AQR), дающее полный контроль над оборудованием и не требующее дополнительного воздушного шланга, и Быстрый Отвод Выхлопного Воздуха (EBR), обеспечивающий высокую скорость работы системы.

«Обе конструкции основаны на прочной полиуретановой мембране, нечувствительной к пыли. Это обеспечивает высокую надежность системы и сокращает время вынужденного простоя», - добавляет Карбасси.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail:hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами