Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Присоски Piab с повышенным коэффициентом трения

Еще больше присосок повышенного трения для маленьких грузов из металла

Дата 15.11.2017

Piab стремится отвечать требованиям современной промышленности и выводит на рынок несколько новых моделей присосок с повышенным коэффициентом трения.

Тэбю, Швеция – Piab расширяет семейство присосок с повышенным коэффициентом трения из материала DURAFLEX®, позволяя производителям производить транспортировку еще более маленьких металлических деталей. Добавляя несколько новых размеров в семейство присосок и несколько разных коннекторов, компания Piab отвечает на самые последние тренды в области промышленности и производства.

Одной из последних тенденций является всевозрастающая автоматизация автомобильного производства, покрывающая в том числе все больше этапов производства, включая производства и сборку с участием мелких деталей.

Отвечая новым требованиям, Piab предлагает ряд маленьких вакуумных присосок овальной и круглой формы, которые обеспечивают очень плотный захват маленьких деталей, которые также могут быть маслянистыми. Специализированные присоски обеспечивают безопасную транспортировку листов металла и максимально качественный захват грузов с вогнутой или выпуклой поверхностью.

Качественный захват, обеспечиваемый присосками повышенного трения из материала DURAFLEX®, позволяет повысить число ходов в минуту штамповочной, резательной, гибочной и прошивной машин. Таким образом можно повысить производительность и экономичность прессового цеха.

Сочетание свойств полиуретана и резины придает присоскам с повышенным коэффициентом трения Piab невероятную эластичную память и маслостойкость, благодаря чему они сохраняют форму и функциональность. Кроме того, присоски из полиуретана не теряют свойств так быстро, как присоски наших конкурентов, выполненные из резиновых материалов – например, из соединений типа NBR (Нитрил-бутадиеновая резина).

Присоски разработаны также и для транспортировки очень тонких – до 0,65 мм – листов металла так, чтобы на грузе не оставалось вмятин. Улучшенный фрикционный рельеф, напоминающий протектор зимних шин, включает в себя также шершавые шипы с острыми краями и каналы протектора, обеспечивающие плотный захват маслянистых поверхностей. В итоге присоски с повышенным коэффициентом трения гарантируют в 3-4 раза более плотный захват (соотношение усилия сдвига и трения) на маслянистой поверхности по сравнению с обычными присосками, не имеющими протектора.

О Piab

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. В 2016 году Piab осуществила два стратегически важных приобретения: компаний Kenos и Vaculex. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена почти в 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов.
Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Вице-президент отдела маркетинга и коммуникаций
Тел:+46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами