Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


Bакуумный эжектор piCOMPACT®23 с двустабильным клапаном

Двустабильный клапан остановит систему в экстренной ситуации

Дата 13.07.2016

Двустабильный двухпозиционный клапан предлагается дополнительно к эжектору piCOMPACT®23. Он обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Тэбю, Швеция – Опциональный двустабильный двухпозиционный клапан является одной из дополнительных функций, предлагаемых Piab для универсальной эжекторной платформы Premium-класса piCOMPACT®23. Двустабильный двухпозиционный клапан был разработан специально для систем, подверженным экстренным остановкам или транспортирующим дорогостоящие, хрупкие или тяжелые грузы.

Двустабильный клапан разработан для остановки и поддержки последнего этапа работы оборудования в случае экстренной остановки. Двустабильный клапан обеспечивает дополнительную безопасность как для груза, так и для сотрудников. Способность удерживать объекты после экстренной обстановки предотвращает случайные повреждения груза и травмы среди персонала.

«Мы с гордостью представляем двустабильные клапаны как дополнительный механизм для безопасной работы нашей вакуумной платформы piCOMPACT®23», - говорит Джозеф Карбасси, Вице-президент Отделения Автоматизации Piab. 

«Вместе с остальными недавно добавленными опциональными функциями для piCOMPACT®23, двустабильный клапан позволяет нам предложить клиентам действительно оптимальный набор функций для достижения максимальной производительности и безопасности в любой системе», - добавляет он.

Кроме того, специально разработанный двустабильный двухпозиционный клапан может использоваться в сочетании с энергосберегающими решениями (опциями), также доступными для интеграции с piCOMPACT®23 – например, сюда относится функция ES и запатентованная функции усиленной продувки, обеспечивающая более эффективную и менее энергозатратную продувку, ускоряющую производственный цикл. Это касается и технологии интеллектуальной продувки (IBO), которая автоматически отключает продувку при отсутствии вакуума.

О Piab  

С 1951 года, ставшего годом основания компании, специалисты Piab разрабатывают инновационные вакуумные решения, увеличивающие энергоэффективность, производительность и условия труда всех пользователей вакуумного оборудования в мире. Будучи надежным и проверенным партнером для многих крупных мировых производителей, Piab разрабатывает и производит полноценную линию вакуумных насосов, вакуумных аксессуаров, вакуумных конвейеров и присосок для широкого круга задач в области автоматизации предприятий и транспортировки грузов. На вооружении компании Piab находится технология COAX®, открывающая новое измерение в мире вакуумных технологий. Картриджи COAX® имеют меньший вес и лучшую энергоэффективность и надежность в сравнении с обычными эжекторами. Такие картриджи могут быть интегрированы непосредственно в оборудование. Это позволяет создавать гибкие модульные системы. Компания Piab является глобальной организацией, она представлена в почти 70 странах через свои филиалы и через дистрибьюторов. Головной офис Piab расположен в Швеции.

Более подробная информация

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager (Вице-Президент Отдела Маркетинга и Коммуникаций)
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами