Feedback

Выберите свой язык

Закрыть

Проверьте доступность продукта онлайн.  Читай более


piCOMPACT® MICRO

Новые решения для самого быстрого в мире эжектора со встроенными средствами управления

Дата 13.02.2015

Компания Piab представляет два новых решения для оборудования серии piCOMPACT®, куда входит первая функциональная эжекторная система на рынке, основанная на энергоэффективной технологии COAX®.

Первое решение – возможность шестиштырькового соединения промышленного стандарта M8. Прочное резьбовое соединение выдерживает более высокое тянущее усилие и подходит для подвижных и вибрирующих систем – например, для роботизированных систем. Вторым решением является воздушный клапан с корпусом для работы в стерильных помещениях. Это обеспечивает практически нулевую утечку воздуха или частиц при организации отвода воздуха. Такое решение соответствует высоким требованиям к стерильной рабочей среде (включая сертификаты ISO высокого класса) и может использоваться в помещениях, требующих соответствия ISO 14644 Standards или подобному сертификату.

Оборудования piCOMPACT® имеет меньший размер и вес по сравнению с обычными эжекторами, что снижает общий вес вакуумной транспортной системы. Инновационная конструкция позволяет системе работать быстрее, наращивая производительность.

Мы предлагаем широкий выбор вакуумных эжекторов piCOMPACT® для различных систем, включая и системы, требующие низкого давления подачи или повышенного уровня вакуума. Кроме того, компактные эжекторы можно легко встроить в существующие производственные линии без какой-либо дополнительной модификации и быстро отрегулировать в соответствии с потребностями конкретного производства.

О Piab

С момента своего основания в 1951 г. Piab разрабатывает инновационные вакуумные решения, которые улучшают энергоэффективность, производительность и рабочие условия для потребителей вакуума по всему миру. Являясь надежным партнером многих из крупнейших в мире изготовителей, Piab разрабатывает и изготавливает комплектные серии вакуумных насосов, вакуумных принадлежностей, вакуумных устройств подачи и вакуумных присосок для множества автоматизированных процессов обработки материалов и заводских процессов автоматизации. Во многих своих оригинальных продуктах и решениях Piab использует COAX®, совершенно новое направление в вакуумной технологии. Картриджи COAX® меньше, энергоэффективнее и надежнее обычных эжекторов и могут непосредственно встраиваться в оборудование. Таким образом становится возможным исполнение гибкой, модульной вакуумной системы. Piab является предприятием, осуществляющим свою деятельность по всему миру, с дочерними фирмами и сбытовыми торговыми фирмами в более чем 70 странах с головным офисом в Швеции.

За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, к:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Следите за нашими новостями

Свяжитесь с нами