Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns

Quais são as causas principais do tempo de inatividade em sua fábrica de bolsas orais? Em vez de grandes avarias, é o efeito acumulado de processos ineficientes e problemas pequenos e recorrentes no chão de fábrica. Quais desses gargalos você reconhece em seu ambiente de produção - e quanto eles estão custando à sua produtividade?
A produção de bolsas orais apresenta um conjunto único de desafios. Produção em alta velocidade, mudanças frequentes de sabor, material sensível e requisitos rigorosos de HSEQ deixam pouco espaço para erros. As paradas e o tempo de inatividade raramente são causados por uma única falha. Em vez disso, são o resultado de problemas recorrentes e cotidianos que gradualmente consomem o tempo de saída disponível.
Abaixo, listamos cinco culpados comuns, com base em uma vasta experiência de trabalho com fabricantes de bolsas orais. Quais deles estão atrasando a sua produtividade?
1. Manuseio manual de material e erro humano
Sua fábrica depende de operadores que movimentam manualmente o material entre as estações de trabalho - subindo escadas, carregando sacos e empurrando carrinhos pela área de produção? Se você estiver fabricando bolsas em pequena escala, com apenas alguns trabalhadores, essa configuração pode ser suficiente para as suas necessidades atuais. Mas, à medida que o volume e a complexidade aumentam, também aumenta o risco de paradas causadas por processos ineficientes e erros humanos:
- Material chegando atrasado à máquina de envase
- Material ou sabor errado sendo alimentado em um funil
- Carrinhos ou contêineres usados na ordem errada entre lotes
As consequências (e os custos) desses atrasos ou erros aumentam rapidamente. Com frequência, você precisará parar a linha para investigar problemas de qualidade e contaminação, limpar novamente o equipamento ou corrigir os fluxos de material. Em alguns casos, lotes inteiros precisam ser descartados como sucata.
2. Limpeza e transferências ineficientes
Quanto tempo leva um ciclo de limpeza típico, por exemplo, entre mudanças de sabor, em sua fábrica hoje?
Se estiver usando sistemas mecânicos, como transportadores helicoidais ou elevadores de caçambas, o processo provavelmente envolve várias etapas: desmontar componentes, movê-los para áreas de lavagem separadas, limpá-los e secá-los e, por fim, montá-los novamente. Mesmo que tudo ocorra conforme o planejado, isso consome muito tempo de atividade. E se os resíduos permanecerem ou os componentes forem remontados incorretamente, o que começou como uma transferência de rotina pode rapidamente se transformar em horas de perda de produtividade.
De acordo com Melvin Zetterberg, consultor técnico sênior da Piab, a limpeza ineficiente costuma ser um "ponto cego do tempo de inatividade" para os produtores de bolsas orais:
"Talvez você não veja seu ciclo de limpeza como um problema de tempo de inatividade porque não sabe o quão rápido ele pode ser. Já visitei instalações em que a limpeza demora muito para ser feita. Já visitei instalações em que a limpeza leva horas e outras em que leva apenas 30 minutos. É claro que cada fábrica é diferente. Mas, em minha experiência, as soluções de transporte a vácuo tendem a exigir muito menos tempo de limpeza do que as configurações mecânicas."
3. Problemas de manutenção e longos tempos de recuperação
Evitar a ocorrência de paradas é ótimo. Mas quando elas ocorrem, cada minuto de tempo de recuperação é importante. Se você precisar esperar dias ou semanas por técnicos de manutenção ou peças sobressalentes, até mesmo um problema simples terá consequências caras, com a produção sendo revertida para o manuseio manual (se é que está funcionando).
Esses problemas são mais comuns em instalações que dependem de sistemas de transporte mecânico, como explica David Gabrielsson, especialista técnico da Piab:
"Há mais peças móveis, o que aumenta os riscos. Tanto diretamente, pois algo pode se soltar e acabar em seu produto, quanto indiretamente, devido à demora na entrega de peças sobressalentes."
4. Emissões de poeira e vazamentos
Na produção de bolsas orais, as emissões de poeira não são apenas um risco para a saúde. Elas também afetam a produtividade, aumentando as necessidades de limpeza e provocando paradas não planejadas para restaurar as condições de trabalho aceitáveis.
"Por exemplo, se você estiver transportando material com transporte por sopro de ar, até mesmo um pequeno vazamento espalhará rapidamente a poeira por toda a sala. Essas paradas são menos problemáticas em instalações que usam sistemas fechados", explica David Gabrielsson.
5. Comportamento inconsistente do material
Os pós nem sempre se comportam da mesma maneira de uma semana para outra. Quando a umidade ou a densidade aparente muda, isso também afeta a forma como o material flui pelo seu sistema de transporte. A produtividade corre o risco de ser interrompida por obstruções ou transbordamentos. E quanto mais etapas manuais forem necessárias para ajustar as configurações do seu equipamento de linha para acomodar as mudanças no comportamento do material, maior será o tempo de inatividade.
Deseja discutir desafios e soluções com um especialista?
Na Piab, temos um longo e comprovado histórico de configuração de soluções de transporte eficientes e higiênicas para fabricantes de bolsas orais. Se tiver alguma dúvida - desde como reduzir o tempo de inatividade, a exposição à poeira ou a contaminação cruzada até o aumento eficiente da produtividade - não hesite em entrar em contato conosco. Nossos especialistas terão prazer em aconselhá-lo.
Descobrir mais insights
Quando a manipulação de alimentos em pó sobrecarrega sua equipe e sua linha de produção

O que é a “manipulação de pó” de grau alimentício – e quais são os requisitos?

Elaboração do estudo de viabilidade para uma modernização de quarto estágio: uma visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio

Elaboração do caso de negócios para uma modernização da manipulação de alimentos em pó: segurança, desperdício e equipe

Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers