Feedback

Choose your language

Close

Lifting sacks with a Vaculex lifter

Proteja suas costas - deixe o vácuo fazer o esforço

Data 13/03/2018

De paletes para a estação de alimentação, o manipulador a vácuo ergonômico da Piab lidará com qualquer tipo de sacarias

Taby, Suécia – Independentemente do que eles são feitos – papel, plástico, tecido – ou o que eles contêm – farinha, areia, ingredientes farmacêuticos – todos os sacos são manipulados com facilidade com a ajuda do manipulador a vácuo ergonômico Vaculex® da Piab. Não há mais trabalho manual pesado, como levantamento de sacos para empilhamento em paletes, esvaziamento em silos / estações de alimentação, ou alimentação / carregamento / paletização diretamente em ou a partir de uma linha de produção.

Mais de um terço de todas as lesões no local de trabalho são causados por manipulação não assistida. No entanto, muitas vezes, espera-se que o pessoal de operação levante sacos pesando 25-50 kg, arriscando o desenvolvimento de distúrbios músculo-esqueléticos (MSDs), como dor e lesões na coluna vertebral / costas e ombros e lesões por esforço repetitivo.

Vaculex® - Os manipuladores semiautomáticos da Piab são projetados para tirar a carga dos trabalhadores. Ao permitir que os procedimentos sejam realizados em áreas de espaço restrito, os manipuladores oferecem soluções únicas e flexíveis onde a altura do teto e áreas estreitas e confinadas com espaço de trabalho limitado pode ser um problema. Soluções para baixo pé direito e braços de fibra de carbono são exemplos de respostas inovadoras para ambientes desafiadores. Modelos aprovados ATEX estão disponíveis, assim como ferramentas/acessórios de aço inoxidável onde for necessário.

Oferecendo ambientes de trabalho ergonômicos e seguros, os manipuladores operados a vácuo Vaculex® também permitem melhorias de eficiência, elevando a produtividade de uma planta, permitindo um bom andamento nos procedimentos de manuseio e garantindo alta qualidade de produtos através da limitação de danos. Muitas vezes, os requisitos na contratação de pessoal podem ser reduzidos, certamente a força muscular do operador não é mais um problema.

Uma gama completa de peças de reparo e acessórios úteis - como um controle remoto, uma caixa de redução de ruído e um sistema de economia de energia para o desligamento automático da bomba durante a inatividade - combinado com suporte pós-venda excepcional e manutenção, permite aos clientes ter certeza que eles estarão trabalhando com facilidade antes, durante e após a compra de uma solução de manipulação ergonômica Vaculex® da Piab.

Baixar folheto

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

 

Sobre a Piab

A Piab oferece soluções inteligentes para o mundo automatizado, ajudando milhares de usuários finais e fabricantes de máquinas em logística de comércio eletrônico, indústrias alimentícias, farmacêuticas, automotivas e outras indústrias de manufatura para melhorar a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho. Com 430 funcionários e 1 bilhão de coroas suecas em vendas em 2017, a Piab é uma organização global, atendendo a clientes em quase 70 países de uma rede de filiais e distribuidores. Ao alavancar o desenvolvimento tecnológico em andamento em automação e robótica, e focando segmentos e regiões de alto crescimento, a visão da Piab é tornar-se líder global em soluções de manipulação e movimentação. 

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos