O Escape Amplificado aumenta a eficiência energética

O Escape Amplificado aumenta a eficiência energética

Data 06/07/2016

Recursos aprimorados e inteligentes de escape tornam o ejetor de vácuo piCOMPACT®23 mais eficiente energeticamente.

Taby, Suécia – A plataforma geradora de vácuo tudo em um de primeira qualidade da Piab, a piCOMPACT®23 passa a ser oferecida com uma gama impressionante de recursos agregados proprietários e patenteados. Percebido entre esses, estão dois recursos de escape exclusivos e especialmente desenvolvidos que oferecem aos clientes uma geração de vácuo ideal e eficiente em termos energéticos para todas as aplicações.

A válvula integrada e patenteada do recurso de Escape Amplificado (ABO) proprietário da Piab garante um escape mais eficiente, potente e que economiza mais energia, possibilitando ciclos de produção mais rápidos. Também pode ser utilizada para promover a flutuação de ventosas ao posicioná-las em, por exemplo, dispositivos auxiliares de elevação ergonômicos. Além disso, os clientes podem vir a descobrir que esse recurso é prático ao limpar ventosas em ambientes com muita poeira.

O segundo novo e exclusivo mecanismo de escape da Piab é o recurso patenteado de Escape Inteligente (IBO), que desliga automaticamente o escape quando não há mais presença de vácuo. Consequentemente, isso oferece uma oportunidade de economizar ainda mais energia.

“Tanto o ABO quanto o IBO são projetados para aumentar o desempenho da eficiência energética do gerador. E ambos os recursos são exclusivas da piCOMPACT®23, o que significa que somos capazes de oferecer uma plataforma ejetora de vácuo tudo em um verdadeiramente eficiente em termos de energia que pode representar uma diferença real para os orçamentos de energia dos nossos clientes, ao mesmo tempo em que continua a oferecer o melhor desempenho possível em qualquer aplicação”, comenta Joseph Karbassi, Vice Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Além disso, os recursos de escape são compatíveis com outros recursos adicionais oferecidos como adicionais opcionais da piCOMPACT®23, como por exemplo, as válvulas liga/desliga biestáveis (de trava) que podem ser utilizadas em sistemas com tendência a paragens de emergência ou que trabalhem com objetos financeiramente dispendiosos, e também o patenteado Controle de Autoadesão (SAC), que reconhece e elimina de forma inteligente qualquer vácuo criado nas ventosas quando o ejetor não está engatado.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras a vácuo que melhoram a eficiência energética, produtividade e ambientes de trabalho de usuários de vácuo em todo o mundo. Como uma parceira confiável para muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e fabrica uma linha completa de bombas de vácuo, acessórios de vácuo, transportadores a vácuo e ventosas para uma variedade de processos de automação de fábrica e manipulação de materiais automatizados. A Piab utiliza COAX®, uma dimensão completamente nova em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, energicamente mais eficientes e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente em máquinas. Isto permite o design de um sistema de vácuo modular e flexível. A Piab é uma organização mundial com filiais e distribuidoras em quase 70 países. Sua sede fica na Suécia.

Mais informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Presidente de Marketing e Gerente de Comunicações
Tel.: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos