Feedback

Choose your language

Close

piPUMP

Eficiência e facilidade de instalação em formato clean – piPUMP

Data 16/06/2014

Bomba de vácuo projetada para captura de peças pequenas

A Piab, um líder mundial no fornecimento de tecnologia de vácuo para indústrias, oferece sua Tecnologia patenteada COAX® num nove e pequeno ejetor chamado piPUMP MICRO.  COAX® é a tecnologia de ejetor de vácuo mais eficiente do mercado ponto de vista energético. baseado no conceito de ejetor multi-etapas para a geração de vácuo com ar comprimido.

piPUMP MICRO é fácil de ser dimensionada, adquirida e montada. Uma ferramenta de configuração no site da Piab, www.piab.com, possibilita a seleção das características de vácuo requeridas, com algumas opções de filtros e conexões.

A piPUMP pode ser utilizada em sistemas de vácuo centralizado pequenos, mas talvez sejam mais adequadas para sistemas semi-decentralizados, isto é, poucas unidades gerando vácuo suportando poucas ventosas cada uma. Graças ao se peso muito leve e pequenas dimensóes, ela pode ser utilizada como um ejetor completamente decentralizado num robô Delta, por exemplo.

seu pequeno consumo de energia proporciona flexibilidade na montagem e no uso. A instalação é fácil, pois utiliza conexões push-in e um duto comum de alimentação de ar comprimido, independentemente do número de uniddes escolhidas. A exaustão central permite canalizar a saída em salas limpas.

Pelo fato dos cartuchos COAX® serem até 2 vezes mais rápidos do que outros cartuchos e proporcionarem até 3 vezes mais fluxo de vácuo em comparação com os ejetores convencionais, utilizando a mesma quantidade de ar comprimido, a piPUMP MICRO é adequada para ser utilizada em situações que exigem alta performance, mesmo que a baixas ou flutuantes pressões de ar comprimido (0,1 a 0,6MPa). Adicionalmente, as unidades piPUMP MICRO geram vácuo instantaneamente, quando pressurizadas, maximizando assim o uso do ar comprimido de forma significativa, consumindo menos energia do que as bombas de vácuo tradicionais.

Sobre a Piab

Fundada em 1951, a Piab projeta soluções inovadoras que melhoram a eficiência energética, a produtividade e os ambientes de trabalho dos usurários de vácuo ao redor do mundo. Como um parceiro confiável de muitos dos maiores fabricantes mundiais, a Piab desenvolve e produz uma completa linha de ventosas, bombas a vácuo, acessórios para vácuo, transportadores a vácuo de pós e grãos para uma ampla variedade de sistemas de manipulação automática de materiais e processos de automação de fábrica. A Piab utiliza COAX®, a nova dimensão em tecnologia a vácuo, em muitos de seus produtos e soluções originais. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficientes do ponto de vista energético e mais confiáveis do que os ejetores convencionais e podem ser integrados diretamente à máquina. Isso possibilita o desenvolvimento de projetos de sistemas de vácuo modulares e flexíveis. A Piab é uma organização mundial com subsidiárias e distribuidores em mais de 50 países. Sua matriz está na Suécia. 

Maiores informações

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos