Feedback

Choose your language

Close

Quando os cobots se propagam

Quando os cobots se propagam...

Data 10/12/2018

A Piab quer fazer parte disto. A introdução da piCOBOT®, uma extensão plug-and-play inteligentemente equipada para o cobot, com a tecnologia de vácuo exclusiva da Piab, foi projetada para fazer exatamente isso.

Anunciando uma era de colaboração genuína entre humanos e máquinas, os cobots ou robôs colaborativos estão sendo bem recebidos em cada vez mais e mais locais de trabalho. Inventado em 1996 por dois professores da Northwestern University nos EUA, os cobots são a última geração de sistemas robóticos que podem interagir fisicamente com seres humanos em um local de trabalho compartilhado. Enquanto os robôs convencionais são projetados para funcionar de forma independente, muitas vezes atrás de grades ou barreiras de segurança para não ferir acidentalmente os trabalhadores humanos, os cobots são equipados com sensores e tecnologia de visão que lhes permitem trabalhar em segurança juntos com os humanos.

Os cobots também são leves, flexíveis e móveis, permitindo que eles sejam movidos dentro de fábricas ou unidades de processamento. Fácil de reprogramar, eles funcionarão onde quer que sejam necessários. Com a constante queda dos preços, o que lhes confere uma crescente popularidade, eles estão se tornando uma visão familiar em muitos ambientes industriais, onde podem ser manipulados ou guiados por especialistas não robóticos. Não surpreendentemente, os analistas de mercado estão prevendo um crescimento meteórico neste segmento do mercado de robótica.

Conheça a piCOBOT®

A Piab está entrando neste mercado com sua tecnologia de vácuo exclusiva e sua filosofia de fornecer aos clientes ferramentas de automação genéricas, eficientes em energia, flexíveis e fáceis de usar. Projetada para ser instalada na extremidade de qualquer tipo de braço de cobot, a piCOBOT® é uma versão reembalada do principal gerador de vácuo da empresa, o piCOMPACT®, combinado com garras ajustáveis e flexíveis que podem ser equipadas com uma variedade de diferentes ventosas. 

“A piCOBOT® é uma verdadeira ferramenta de ponta de cobot plug-and-play que é genuinamente simples de usar, mesmo para principiantes. Selecionamos recursos que permitem a operação otimizada e segura de energia”, afirma Josef Karbassi, Vice-Presidente da Divisão de Automação da Piab.

Um colaborador certificado

Certificada pela Universal Robots, um dos pioneiros do desenvolvimento de cobot, a piCOBOT® da Piab é projetada para atuar como um colaborador flexível em uma variedade de linhas de produção, embalagem ou montagem. Adaptável, poderosa e leve, ela realmente oferece um “par de mãos” extra ideal.

Seus braços de garra com 97-142 mm de largura podem ser inclinados em +/- 15 graus, proporcionando excelente alcance e instaladas nas garras encontram-se as ventosas especiais da Piab, que atuam como as mãos do cobot.

Com a ação de um dedo

“Configurado corretamente com um push-pin integrado, o piCOBOT® pode, por exemplo, simular um dedo indicador, capaz de apertar um botão ou abrir uma válvula de segurança ou um mecanismo de travamento”, explica Josef Karbassi.

No entanto, quando essa delicada “ação do dedo indicador” não é mais necessária, a piCOBOT® pode ser rapidamente adaptada para tarefas de natureza mais robusta, como segurar ou embalar sacos ou levantar, movimentar e paletizar caixas de papelão. Essa manipulação também representa o tipo de tarefas para as quais a tecnologia de ejetor de vácuo COAX® da Piab é perfeitamente adequada.

Oferecendo opções sensatas

A piCOBOT® pode ser equipada com uma ou duas ventosas, dependendo da tarefa a ser executada. Uma válvula de detecção dedicada garante uma operação segura, independentemente de qual dessas opções é usada e permite que os operadores alternem entre os dois modos opcionais (pega de objeto simples ou duplo), adaptando facilmente a garra quando necessário.

Oferecida como um kit de desenvolvimento, a piCOBOT® compreende uma unidade de bomba de vácuo, uma unidade de garra e duas ventosas.

“Para o kit piCOBOT® padrão, escolhemos quatro conjuntos diferentes de ventosas que achamos que serão adequadas para uma variedade de tarefas. No entanto, nossos clientes também poderão escolher livremente a partir de nossa extensa gama de ventosas para adaptar a piCOBOT® às suas próprias aplicações específicas”, diz Josef Karbassi.

Em um formato compacto

A piCOBOT® foi cuidadosamente projetado para ser o menor possível. Seu formato compacto permite que seja usada em áreas com restrição de espaço e para se movimentar por caminhos estreitos ou cantos apertados. Uma baixa altura de construção (69 mm) é outra característica distintiva que atrairá muitas pequenas empresas com espaço limitado.

“Além disso, nos certificamos de que o peso da piCOBOT® seja muito baixo (510g para a piCOBOT® e 210g para a garra), consideravelmente menor do que outros equipamentos cobot similares oferecidos pelos nossos concorrentes”, promete Josef Karbassi.

Para carga útil máxima

O baixo peso da piCOBOT® resulta na adição de peso mínimo, permitindo assim uma capacidade máxima de carga útil para o cobot. Potente e forte para o seu tamanho, a piCOBOT® foi projetada para ser capaz de levantar itens com peso de até 7 kg.

Promovendo a produtividade

Em termos de produtividade, equipes de robôs e humanos são difíceis de superar. Pesquisadores que estudam a interação homem-máquina na montadora alemã BMW determinaram recentemente que tais equipes eram cerca de 85% mais produtivas do que qualquer uma sozinha. Seguro o suficiente para ser liberado dos tradicionais enclasuramentos robóticos, os cobots são capazes de cumprir essa promessa. Desing com linhas suaves permitem que eles trabalhem em contato direto com seus colegas humanos, evitando qualquer risco de lesão devido a colisões.

Estendendo ainda mais esse design suave, a piCOBOT® foi desenvolvida para auxiliar com segurança os cobots que colaboram com trabalhadores humanos em diversos setores, promovendo sua produtividade.

“A piCOBOT® está pronto para começar a colaborar com seus trabalhadores humanos e cobot”, afirma Josef Karbassi.

 

 

 

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos