Data 21.09.2015
piCOMPACT®23 rewolucjonizuje rynek pomp próżniowych zasilanych sprężonym powietrzem
Taby, Sweden - piCOMPACT®23 jest najnowszą pompą w linii generatorów próżniowych Piab, która zapewnia wyjątkową wydajność i jakość. Nowa konstrukcja wydłuża czas bezawaryjnej pracy systemu próżniowego oraz zwiększa jego niezawodność. Przez pracę przy niższym ciśnieniu zasilania i maksymalizację stopnia wykorzystania sprężonego powietrza, eżektory COAX® pozwalają zmniejszyć zużycie energii przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i niezawodności. piCOMPACT®23 jest idealnym rozwiązaniem dla średnich lub większych systemów próżniowych, jak paletyzacja pudełek, sortowanie, załadunek i rozładunek arkuszy różnych materiałów.
Wykorzystując unikalne wkłady ssące Piab COAX®, najmniejsze na świecie wielostopniowe eżektory próżniowe, piCOMPACT®23 zapewnia trzy razy większy przepływ podciśnienia niż podobne produkty. Zmniejsza to o 30-50 procent zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych eżektorów, co przynosi znaczące korzyści dla zrównoważonego rozwoju, jak również oszczędności energii i kosztów. W aplikacjach szczelnych opcjonalne funkcje wyposażenia pozwalają zmniejszyć zużycie powietrza o 90-95%. Oferując zwiększony przepływ podciśnienia, eżektory piCOMPACT®23 wzmacniają uchwyt produktu, co pozwala zwiększyć szybkość odbioru, zminimalizować uszkodzenia produktu oraz zmniejszyć ilości odrzutów produkcyjnych. piCOMPACT®23 pozwala również na szybsze zwalnianie produktów z przyssawek na linii produkcyjnej oraz przyczynia się do wzrostu efektywności.
Produkt ten został przetestowany i sprawdzony. Żywotność wszystkich ruchomych części wynosi ponad 50 milionów cykli. MTBF (średni czas pomiędzy awariami) dla piCOMPACT®23 został obliczony na 300 lat! piCOMPACT®23 wyposażony jest pyłoszczelny moduł eżektora z oddzielnymi zaworami klapowymi. Ma to istotne znaczenie w aplikacjach gdzie występuje kurz gdyż zapobiega zapychaniu się eżektora.
Funkcja inteligentnego oszczędzania energii (ES) skutecznie wyłącza dopływ sprężonego powietrza, gdy osiągnięty jest ustawiony poziom podciśnienia. Dodatkową cechą połączoną z funkcją ES jest automatyczne monitorowanie stanu (ACM). Eliminuje ono problem tzw. "motorówki", gdzie w przypadku przecieku cykle włączania i wyłączania generatora podciśnienia nieustannie powtarzają się. ACM automatycznie wykrywa czy ES jest potrzebna czy nie. Może on być również stosowany do monitorowania czasu wymiany zużytych przyssawek. Zintegrowane w pompie piCOMPACT®23 bezpośrednio sterowane zawory nabojowe do włączania/wyłączania oraz przedmuchu zapewnią niezawodność, długi czas pracy oraz szybkość operacji. Czytelny i przyjazny interfejs piCOMPACT®23 oraz funkcja oszczędzania energii eliminuje ryzyko błędnego ustawienia parametrów mogące zagrozić dla sprawnego działania układu podciśnienia.
piCOMPACT®23 jest mniejszy i lżejszy od konwencjonalnych eżektorów co wpływa na zmniejszenie całkowitej wagi próżniowych systemów transportowych. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na zwiększenie mocy produkcyjnych przez wzrost prędkości pracy układów próżniowych. Kompaktowe eżektory można łatwo zintegrować z istniejącymi liniami produkcyjnymi. Nie są potrzebne żadne modyfikacje i można je szybko skonfigurować do indywidualnych potrzeb produkcyjnych.
Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników podciśnienia na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. Firma Piab z centralą w Szwecji jest światową organizacją, która posiada oddziały i dystrybutorów w ponad 70 krajach na całym świecie.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com