Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Próżniowe chwytaki piankowe Kenos™

Chwytak Piab Kenos™ zapewnia mocny chwyt na powierzchni drewna

Data 15.03.2017

Próżniowe chwytaki piankowe Kenos™ pozwalają na bezpieczne przenoszenie drewna.

Taby, Szwecja - Chwytaki próżniowe Kenos™ od Piab oferują funkcje opracowane specjalnie dla przemysłu drzewnego i drewna. Dostępne są w dwóch wersjach. Chwytaki próżniowe wykorzystujące piankę techniczną zapewniają mocny chwyt na wszystkim - od chropowatych desek po delikatne części mebli z drewna.

Kenos™ Heavy Vacuum Gripper (KHVG) jest najmocniejszym z tych dwóch chwytaków. Zaprojektowany został do przenoszenia ciężkich produktów z drewna w przemyśle leśnym oraz w tartakach. Wyposażony w dodatkową, grubą warstwę piankowej wyściółką, ma dobrą przyczepność na kompletnych warstwach tarcicy, desek i innych ciężkich materiałów budowlanych, jak również nieprzetworzonego drewna. Rowki w piance zapewniają doskonałą przyczepność nawet na bardzo szorstkich i nierównych powierzchniach.

Kenos™ Vacuum Gripper (KVG) oferuje delikatniejszy dotyk i bardziej nadaje się do przenoszenia np.: płyt MDF lub laminowanych elementów mebli. W tym chwytaku pianka nie tylko utrzymuje produkty drewniane na swoim miejscu ale działa także jako warstwa ochronna. Model KVG często wykorzystuje wysokowydajne eżektory Piab COAX®.

"Z drugiej strony bardzo ciężki model KHVG jest zwykle używany z dmuchawami bocznokanałowymi podłączonymi do zewnętrznego generatora podciśnienia. W ten sposób, chwytak próżniowy może działać bezpiecznie i bez przeszkód w zapylonym tartaku", mówi Massimo Brusoni, dyrektor rozwoju biznesu w centrum Piab Kenos™ w Padwie we Włoszech. Pianka wyścielająca powierzchnię chwytaka może być dostosowana do wymagań klienta zarówno pod względem wymiarów i cech, które doskonale pasują zarówno do bardzo ciężkich, bardzo długich lub nierównych kawałków drewna i są odpowiednie dla określonych środowisk lub aplikacji.

"Naszym celem jest oferowanie klientom jak najlepszych rozwiązań do chwytania dla automatycznego przenoszenia produktów drewnianych w każdej sytuacji", mówi Brusoni.

Jeśli jesteście Państwo zaintersowani demonstracją, prosimy o kontakt.

O firmie Piab

Założona w 1951 roku firma Piab projektuje innowacyjne rozwiązania, które zwiększają wydajność energetyczną, produktywność i poprawiają środowisko pracy użytkowników rozwiązań próżniowych na całym świecie. Jako wiarygodny partner największych producentów, firma Piab rozwija i produkuje kompletną linię pomp próżniowych, akcesoriów, urządzeń do transportu próżniowego materiałów sypkich oraz przyssawek do zróżnicowanych procesów zautomatyzowanego przenoszenia materiałów i automatyzacji produkcji. Piab wykorzystuje technologię COAX®, nowy wymiar w technologii próżniowej, która może być stosowana w wielu oryginalnych produktach i rozwiązaniach. Wkłady ssące COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz mogą być integrowane bezpośrednio w maszynach. W efekcie pozwala to na projektowanie elastycznych systemów próżniowych o modułowej budowie. W 2016 roku spółka Piab sfinalizowała ważne strategicznie przejęcia dwóch firm, Kenos i Vaculex. Firma Piab jest światową organizacją z oddziałami i dystrybutorami w prawie 70 krajach. Centrala znajduje się w Szwecji.

Więcej informacji

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami