Feedback

언어 선택

닫기

스펀지 패드 키노스(Kenos™) 진공 그립퍼 - 목재 핸들링

나무 이송에 강한 파이아브(Piab)의 키노스(Kenos™) 그립퍼

날짜 2017-03-15

스펀지 패드 키노스(Kenos™) 진공 그립퍼는 목재와 나무를 안전하게 그리고 온전하게 핸들링 합니다.

타비, 스웨덴 – 파이아브(Piab)의 키노스(Kenos™)  진공 그립퍼는 목재 및 목재 산업을 위해 특별히 개발된 기능을 제공합니다. 두자기 모델로 제공되는 진공 그립퍼는 견고한 목재에서 섬세한 목재 가구 부품에 이르기까지 모든 것을 단단히 고정시키고 단단히 고정 할 수 있도록 기술적인 폼을 사용합니다.

키노스(Kenos™) 고중량 진공 그립퍼(Heavy Vacuum Gripper) (KHVG) 는 임업 산업 및 제재소를 위한 대형 목재 제품을 처리 할 수 있도록 설계된 두 가지의 모델 중 더 견고한 모델입니다. 여분의 두꺼운 폼 패딩이 장착된 이 제품은 톱질 목재, 무거운 판자 및 기타 건축 자재 및 가공되지 않은 목재의 여러 층을 견고하게 고정 할 수 있습니다. 폼은 그루터기에 맞게 자체 성형 밀착되어 거칠고 평평하지 않은 표면에서도 견고한 그립감을 보장합니다.

키노스(Kenos™) 진공 그립퍼(Vacuum Gripper) (KVG) 는 예를 들어 MDF 또는 라미네이팅 한 가구 부품과 같이 취급하기에 더 부드러운 감촉을 제공합니다. 이 그립퍼에서 폼은 나무 제품을 제 위치에 단단히 고정시킬 뿐만 아니라 보호 층 역활도 합니다. KVG 모델은 파이아브(Piab)의 고효율 코악스(COAX®) 이젝터와 함께 사용됩니다.

"반면에 고중량 KHVG 모델은 외부 진공 발생기로 연결된 사이드 채널 블로워와 함께 사용되기 때문에 진공 그립퍼는 안전하게 작동 할 수 있으며 제재소의 가장 먼지가 많은 곳에서도 방해 받지 않습니다." 라고 Massimo Brusoni, 이탈리아 파두에 위치해 있는 파이아브(Piab) 키노스(Kenos™) 센터 사업 개발 매니저는 말합니다.

폼 패딩된 그립퍼 표면은 치수 및 특성면에서 고객의 요구에 따라 맞춤화 될 수 있으므로 매우 무겁거나, 길거나, 서로 다른 형상의 목재 조각에 완벽하게 맞는 그립퍼가 가능하며 특정 환경 또는 응용 분야에 적합합니다..

Brusoni는 다음과 같이 말합니다. "우리의 목표는 항상 고객에게 어떠한 상황에서도 목재 제품의 자동 처리를 위한 최상의 그립 솔루션을 제공하는 것입니다."

데모 제품 신청.

파이아브(Piab) 소개

1951년에 설립된 파이아브(Piab)는 전세계 진공 사용자의 에너지 효율성, 생산성 및 작업 환경을 개선하는 혁신적인 진공 솔루션을 설계합니다. 세계 최대의 많은 제조 업체의 신뢰할 수 있는 파트너인 파이아브(Piab)는 다양한 자동 재료 처리 및 공장 자동화 프로세스를 위한 완벽한 진공 펌프 라인, 진공 부속품, 진공 컨베이어 및 진공 패드를 개발 및 제조합니다. 파이아브(Piab)는 원래의 많은 제품과 솔루션에서 완전히 새로운 차원의 진공 기술 인 코악스(COAX®)를 사용합니다. 코악스(COAX®) 카트리지는 기존의 이젝터보다 작고 에너지 효율이 높으며 신뢰성이 높으며 기계에 직접 통합 할 수 있습니다. 따라서 유연한 모듈 형 진공 시스템을 설계 할 수 있습니다. 2016년 파이아브(Piab)는 전략적으로 중요한 인수 인 키노스(Kenos ™) 및 버큘럭스(Vaculex)를 완료했습니다. 파이아브(Piab)는 거의 70 개국에 지사 및 대리점이 있는 세계적인 조직입니다. 본사는 스웨덴에 있습니다.

추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, 마케팅 및 커뮤니케이션 담당 부사장
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의