Feedback

언어 선택

닫기

Piab Vaculex logos

Piab, Vaculex 인수로 성장 전망을 한층 강화

날짜 2017-01-09

이번 인수로 Piab는 성장 추세를 보이는 진공 리프터 사업에 진입할 수 있게 되었습니다. 글로벌 자동화 및 생산성 트렌드를 성공적으로 활용하기 위한 전략적 단계.

오늘, 스웨덴 – Piab는 진공 기술을 토대로 한 리프팅 장비에 있어 업계를 선도하는 제조업체인 스웨덴의 Vaculex를 인수하였습니다. Vaculex는 30년의 경험을 바탕으로, 수하물 처리, 패키징, 분배 및 물류 등 다양한 분야에 사용되는 인체공학적 리프팅 시스템을 설계, 제조 및 판매하고 있습니다. Piab와 Vaculex는 상호 보완적인 솔루션을 보유하고 있어, 이 두 조합으로 성장을 가속화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 두 회사 모두 건실한 브랜드를 갖고 있으며, 업계를 선도하는 기술 플랫폼, 형식, 안전 및 우수한 품질의 제품으로 인정받고 있습니다. Piab는 13곳의 영업 지점을 비롯하여 균형 잡힌 지리적 및 부문 영향력을 가진 900개 이상의 파트너를 보유하고 있습니다. Vaculex는 우수한 품질의 건실한 제품 포트폴리오를 갖추고 있으며, 영업소와 유통업체 네트워크를 통해 대상 부문에서 탄탄한 입지를 나타냅니다. 통합된 회사는 글로벌 접근과 함께 확장된 제품 포트폴리오와 공동의 전문기술을 제공함으로써 전세계 고객에게 더욱 매력있는 파트너가 될 것으로 기대됩니다.

"우리는 이번 인수가 매우 탁월한 선택임을 확신합니다. 전세계에 위치한 우리의 파트너들은 반복해서 Vaculex 종류의 제품을 요청해오고 있었습니다. 이 시장은 수동 리프팅 작업이 점차 자동화되어감에 따라 급속한 성장세를 보이고 있습니다. 앞으로 통합 회사로서 얻게 될 성장 전망과 이점이 크게 기대됩니다." Piab Group의 CEO인 Anders Lindqvist는 이렇게 말했습니다.

"Vaculex의 혁신 제품 범위와 함께 진공 기술 분야에 있어 Piab의 오랜 역사와 글로벌 시장 접근은 새롭고 보다 강력한 비즈니스 파트너를 형성하게 될 것입니다. 우리는 새로운 형태의 회사가 시장을 훨씬 더 효과적으로 지원할 수 있을 것이라 굳게 믿습니다. 그리고 개인적으로도 통합 그룹과의 협력이 무척이나 기대됩니다." Vaculex의 CEO인 Ronny Holmsten의 말입니다.

인수 거래는 2016년 12월 30일에 체결되었습니다.

About Vaculex

 

Piab에 관하여

1951년 설립된 Piab는 전세계 진공 사용자들을 대상으로 에너지 효율, 생산성 및 작업 환경을 개선해주는 획기적인 진공 솔루션을 설계하고 있습니다. 전세계 여러 최대 제조업체의 믿을 수 있는 파트너로서 Piab는 다양한 자동 재료 취급 및 공장 자동화 프로세스를 위한 종합적인 진공 펌프, 진공 액세서리, 진공 컨베이어 및 흡입컵 제품 라인을 개발하여 제조하고 있습니다. Piab는 자사의 여러 제품과 솔루션에서 전혀 새로운 차원의 진공 기술인 COAX®를 이용합니다. COAX® 카트리지는 기존의 이젝터에 비해 크기가 더 작지만 보다 큰 에너지 효율과 안정성을 갖추고 있을 뿐 아니라, 기계장비에 직접 통합이 가능합니다. 이를 통해 유연한 모듈식 진공 시스템의 설계가 가능해집니다. 2016년, Piab는 Kenos 및 Vaculex 등 두 업체와 중요 전략적 인수를 완료하였습니다. Piab는 전세계적인 조직으로, 거의 70개 국가에 자회사와 유통업체를 보유하고 있습니다. 본사는 스웨덴에 위치해 있습니다. 


추가 정보

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 개인정보 보호정책

팔로우하기

고객 문의