Feedback

Choose your language

Close

COAX®カートリッジを組み込んだpiGRIP®サクションカップが登場

COAX®カートリッジを組み込んだpiGRIP®サクションカップが登場

日付 2013/06/03

ピアブは分散型真空システムとして、“COAX® in piGRIP®”を開発しました。この製品はpiGRIP®の製品群に含まれています。

piGRIP®サクションカップのフィッティングにCOAX®カートリッジを内蔵したCOAX® in piGRIP®は、piGRIP®コンフィギュレーター にて直接設定することができます。この製品は、同様の他の製品と比較し高速応答性と、エネルギーの効率性に優れています。

COAX® in piGRIP®は、小型の部品やワークを移送する際の、条件の厳しい(リークが発生しやすい/高速性等の)アプリケーションに最適です。例えば、袋物の取り扱いや袋の開封、小型の箱のパレタイジングに適しています。COAX® in piGRIP®は、piGRIP®サクションカップを取り外し、他のサクションカップを取り付けることもでき、また、単独で使用することも可能です。

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい