Feedback

Choose your language

Close

Value Line エジェクター

一般的なアプリケーションに適合する倍容量エジェクター

日付 2015/11/30

Value Line エジェクターの新製品が登場

タビー(スウェーデン):Piab では、ValueLine®製品ラインナップ拡充のために真空エジェクターの新製品を発表しました。 新型のアルミブロック型エジェクターは、一般的なエジェクターのフォーマットと同サイズで設計されており、様々な既存システムに容易に設置可能です。性能の改善、エネルギー消費効率の向上に貢献します。コストパフォーマンスに優れ、基本的な自動真空システムであれば、既存のエジェクターとの交換も簡単です。

Value Line® の製品は、 Piab の低価格帯ラインナップに属しており、特殊な真空ソリューションを必要としない、要求が比較的低い産業アプリケーションに適しています。これまでのValue Lineシリーズで提供されていたエジェクターは、小型で軽量のインラインタイプと T 形タイプの 2 種類のみでした。

Piab オートメーション事業部の副部長を務める Josef Karbassi は、「新型エジェクターの容量は、従来のインラインエジェクターの2 倍あります。そして最大の利点は、既存のシステムとの適合性が高い事です。既存製品と変わらぬ費用で、性能や省エネ性を向上させることができるでしょう。これはまさに理想的なソリューションと言えます」と述べています。

Piab の真空エジェクター技術は、従来のシングルステージエジェクターの真空性能を改良したカートリッジに基づいています。従って、既存のエジェクターを弊社のValue Line® エジェクターに置き換えることでの省エネが期待できます。 フラップバルブを使用しない設計になっており、非常に信頼性が高く、粉塵環境でも安心して使用できます。

低価格ではありますが、Value Line® の製品にはPiab が 60 年以上にわたり提供してきた革新的な技術がしっかりと取り入れられています。Piab では、複雑なアプリケーションに適する高性能サクションカップから、Value Line®のような標準的なサクションカップに至るまで、幅広い製品を取り揃えています。

会社情報

Piab 社は1951年に設立され、世界中の真空ニーズにおけるエネルギー効率、生産性、および作業環境を向上させるべく、革新的な真空ソリューションの設計に取り組んできました。その結果、世界最大のメーカー各社から信頼できるパートナーとして認められています。弊社が設計・製造した広範囲の真空ポンプ、真空アクセサリー、真空コンベアや吸盤は、自動マテリアルハンドリングや工場の自動化プロセスなどの様々な画面で活躍しています。Piab では、まったく新しい真空技術である COAX® を採用しており、独自の製品やソリューションを随所で活用しています。COAX® カートリッジは、従来のエジェクターよりも小型で、高いエネルギー効率と信頼性を誇ります。搭載する機器に直接組み込むこともできます。このカートリッジにより、柔軟性の高いモジュール式の真空システムが実現します。弊社は、約70か国に子会社や代理店を展開する、世界的な企業です。本社はスウェーデンにあります。

詳細情報

Häla El Sheemy Washbrook(マーケティング・バイス・プレジデント兼コミュニケーション・マネージャ)
電話:+46 (0) 8 630 25 74
電子メール:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい