Feedback

Choose your language

Close

piGRIP® bag lip

驚異の吸着力

日付 2011/12/01

piGRIP®のラインナップに袋物の吸着に最適なリップが登場

ピアブは、業界初の選択式サクションカップpiGRIP®の部品に、新たなリップを加えました。

3つのサイズが選択できるpiGRIP®のバッグリップは、ビニール袋などの“しわ”がより易い袋物のワークを吸着するために開発された新しいリップです。piGRIP®バッグリップは、特殊に開発されたリップ部と硬質なじゃばらパーツとの組み合わせにより、より速い高速搬送や搬送時の加速度に対する十分な安定性を発揮します。乾燥食品(ポテトチップス)などのバッグはもちらん、液体・固形が充填されたスタンディングパウチなどにも高い吸着力を発揮します。リップの材質はFDA認証です。

高速搬送において、シール性が非常に高いこのバッグリップを使用することで、低・真空度 / 真空流量でも優れた性能を発揮し、結果エネルギーの削減にもつながります。

piGRIP®サクションカップに、フローリストラクターを使用することで、より高い信頼性を得ることができます。搬送機械において、異なるサイズのリークのないワークを扱う際、ワークに全く接触していないか、接触が不十分なことにより、吸着エラーを起こす場合があります。フローリストラクターは、小径の穴によりワークと接触していない箇所の大気流入を最小限にすることで、システム全体の真空度を保持し、安全かつ信頼性の高くい搬送を行うことができます。

piGRIP®サクションカップに利用可能なプッシュオンフィッティングは、従来のプッシュオン方式のカップからの置き換えが容易です。

各パーツの選択が可能なpiGRIP®は、リップ部、じゃばら部、接続用金具のフィッティングで構成されています。現在利用可能な最長のじゃばら部は、6段のじゃばらとなります。この長いじゃばらにより、限定された深い吸着箇所を、高価なシリンダーを使用せずに吸着することができます。この6段のじゃばらは、piGRIP®の 全てのサイズでご利用可能です。

ピアブについて

1951年に創立されたピアブは、革新的な真空技術を持って、エネルギーの効率化、生産性の向上など、お客様の作業環境を改善に寄与し続けております。世界中のお客様の信頼できるパートナーとしてピアブは、自動マテリアルハンドリング、工場自動化工程等の用途向けに、バキュームポンプ、バキュームアクセサリー、バキュームコンベア、サクションカップを開発し、ご提供しております。ピアブは真空技術としては全く新しい発想によって、COAX®カートリッジを開発し、多くのアプリケーション、ソリューション向けにご提供しております。COAX®カートリッジは、従来型のエジェクターと比較すると、小型かつエネルギー効率に優れ、また信頼性が高いエジェクターであります。これにより、柔軟でモジュール式の真空システムの設計が可能になりました。ピアブは、スウェーデンに本社を置き、世界50ヶ国以上に子会社と代理店を持つ国際的なネットワークを持った会社です。

本社お問合せ先:

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい