Tempi di fermo nella produttività di buste orali: 5 cause comuni

Quali sono le cause principali dei tempi di fermo nel tuo impianto di produzione di buste orali? Piuttosto che guasti gravi, si tratta dell'effetto cumulativo di processi inefficienti e piccoli problemi ricorrenti nel tuo impianto. Quali di questi colli di bottiglia riconosci nel tuo ambiente di produzione e quanto incidono sulla tua produttività?
La produzione di buste orali presenta una serie di sfide uniche. L'elevata velocità di produzione, i frequenti cambi di aroma, i materiali sensibili e i rigorosi requisiti HSEQ lasciano poco spazio agli errori. Arresti e tempi di inattività sono raramente causati da un singolo guasto. Sono piuttosto il risultato di problemi ricorrenti e quotidiani che gradualmente riducono il tempo di produttività disponibile.
Di seguito, elenchiamo cinque fattori comuni, basati sulla vasta esperienza maturata lavorando a stretto contatto con i produttori di buste orali. Quali di questi rallentano la produttività?
1. Movimentazione manuale dei materiali ed errore umano
Il tuo impianto si basa su operatori che spostano manualmente i materiali tra le postazioni di lavoro, salendo su scale, trasportando sacchi e spingendo carrelli nell'area di produzione? Se produci buste su piccola scala, con solo una manciata di lavoratori, questa configurazione potrebbe essere sufficiente per le tue esigenze attuali. Ma con l'aumentare del volume e della complessità, aumenta anche il rischio di arresti causati da processi inefficienti e da errori umani:
- Materiale che arriva in ritardo alla riempitrice
- Materiale o aroma sbagliato immesso in una tramoggia
- Carrelli o contenitori utilizzati nell'ordine sbagliato tra i lotti
Le conseguenze (e i costi) di questi ritardi o errori si sommano rapidamente. Spesso sarà necessario fermare la linea per verificare problemi di qualità e contaminazione, ripulire l'attrezzatura o correggere la portata di materiale. In alcuni casi, interi lotti devono essere scartati.
2. Pulizia e cambi di materiale inefficienti
Quanto tempo impiega un tipico ciclo di pulizia, ad esempio tra un cambio di aroma e l'altro, nel vostro impianto attuale?
Se utilizzate sistemi meccanici, come conveyor a coclea o elevatori a tazze, il processo probabilmente prevede più fasi: smontaggio dei componenti, spostamento in aree di lavaggio separate, pulizia e asciugatura e, infine, rimontaggio. Anche se tutto procede secondo i piani, questo comporta una notevole perdita di tempo di attività. E se rimangono residui o i componenti vengono riassemblati in modo errato, quello che è iniziato come un cambio di materiale di routine può rapidamente trasformarsi in ore di perdita di produttività.
Secondo Melvin Zetterberg, Senior Technical Advisor di Piab, una pulizia inefficiente è spesso un "punto cieco" per i produttori di bustine orali:
"Potreste non considerare il vostro ciclo di pulizia come un problema di fermo macchina perché non siete consapevoli di quanto possa essere veloce. Ho visitato stabilimenti in cui la pulizia richiede ore e altri in cui bastano appena 30 minuti. Naturalmente, ogni stabilimento è diverso. Ma nella mia esperienza, le soluzioni di trasporto a vuoto tendono a richiedere tempi di pulizia significativamente inferiori rispetto alle configurazioni meccaniche".
3. Problemi di manutenzione e lunghi tempi di ripristino
Prevenire i fermi macchina è fondamentale. Ma quando si verificano, ogni minuto di recupero è importante. Se è necessario attendere giorni o settimane per l'assistenza tecnica o per i ricambi, anche un semplice problema avrà conseguenze costose, con il ritorno della produttività alla movimentazione manuale (se mai dovesse funzionare).
Questi problemi sono più comuni negli stabilimenti che si affidano a sistemi di trasporto meccanici, come spiega David Gabrielsson, specialista tecnico di Piab:
"Ci sono più parti mobili, il che aumenta i rischi. Sia direttamente, perché qualcosa potrebbe staccarsi e finire nel prodotto, sia indirettamente, a causa dei tempi di consegna lenti dei pezzi di ricambio."
4. Emissioni di polvere e trafilamenti
Nella produzione di buste orali, le emissioni di polvere non rappresentano solo un rischio per la salute. Incidono anche sui tempi di fermo, aumentando le esigenze di pulizia e innescando fermi macchina imprevisti per ripristinare condizioni di lavoro accettabili.
"Ad esempio, se si trasporta materiale con un sistema di trasporto ad aria compressa, anche un piccolo trafilamento diffonderà rapidamente la polvere in tutta la stanza. Questi intasamenti sono meno problematici negli stabilimenti che utilizzano sistemi chiusi", spiega David Gabrielsson.
5. Comportamento incoerente del materiale
Le polveri non si comportano sempre allo stesso modo da una settimana all'altra. Quando l'umidità o la densità di massa cambiano, ciò influisce anche sulla portata del materiale attraverso il sistema di trasporto. La produttività rischia di essere interrotta da occlusioni o traboccamenti. E più passaggi manuali sono necessari per regolare le impostazioni dell'attrezzatura di linea per adattarsi alle variazioni nel comportamento del materiale, maggiori saranno i tempi di fermo.
Vuoi discutere sfide e soluzioni con un esperto?
In Piab, abbiamo una lunga e comprovata esperienza nella creazione di soluzioni di trasporto efficienti e igieniche per i produttori di buste orali. Per qualsiasi domanda, da come ridurre i tempi di fermo, l'esposizione alla polvere o la contaminazione incrociata all'aumento efficiente della produttività, non esitare a contattarci. I nostri esperti saranno lieti di offrirti la loro consulenza.
Scopri altri insight
Che cos'è la movimentazione delle polveri "per uso alimentare" e cosa richiede?

Costruire il business case per un aggiornamento al quarto stadio: una visione a 20 anni in una decisione di 20 mesi

Analisi di fattibilità per un aggiornamento della movimentazione delle polveri alimentari: sicurezza, sprechi e personale

Carbone attivo vs. ozonizzazione: un rapido confronto per la pianificazione del quarto stadio

Valutazione della movimentazione delle polveri alimentari: igiene, ergonomia e stabilità in un unico quadro

Do you need help choosing the right product?
Get free advice from our engineers