Soluzioni di packaging
Soluzioni di automazione del confezionamento per l'industria dell'imballaggio
Piab vanta una lunga tradizione nel definire gli standard per l'industria del packaging. Nel corso degli anni abbiamo sviluppato un'ampia gamma di componenti e soluzioni di alta qualità, pensate per ottimizzare le prestazioni dei processi produttivi e garantire la massima continuità operativa dei clienti, riducendo al minimo i tempi di fermo. Il packaging riveste un ruolo chiave in quasi tutti i settori industriali a livello globale e la nostra esperienza ci ha permesso di creare soluzioni all'avanguardia per una movimentazione rapida, sicura ed efficiente sia di prodotti singoli che confezionati.

Piab offre un'ampia gamma di prodotti per l'industria del packaging. Ventose, pompe a vuoto e gripper disponibili per quasi ogni applicazione di confezionamento.

Migliora le prestazioni della tua linea di confezionamento scegliendo i prodotti Piab, sviluppati per prestazioni, affidabilità e velocità.

Risparmia energia utilizzando eiettori a vuoto multistadio con ventose di alta qualità sviluppate appositamente per movimentare vari materiali di imballaggio.
Prelievo e posizionamento ad alta velocità per l'automazione del packaging.
Grazie all’utilizzo di componenti leggeri, ventose con presa sicura ed eiettori a vuoto rapidi e reattivi, è possibile incrementare in modo sicuro e affidabile la velocità delle operazioni di pick and place. La tecnologia innovativa di Piab riduce il consumo energetico e i tempi di inattività per la manutenzione. Piab offre sia eiettori a vuoto centralizzati che decentralizzati insieme a una varietà di accessori che aumentano le prestazioni del sistema, come sensori e valvole di rilevamento.


Alimentatore rotativo per applicazioni di packaging industriale
L’alimentazione rotativa ad alta velocità dei cartoni elimina il rischio di mancate prese e offre una completa regolazione del sistema a vuoto, consentendo di raggiungere le massime prestazioni operative. La vasta gamma di ventose Piab è studiata per assicurare una presa affidabile tra la ventosa e il materiale delle confezioni. In questo modo è possibile gestire eventuali deformazioni o l’utilizzo di materiali di qualità inferiore, senza compromettere la resistenza né rallentare i tempi del processo produttivo.
Siamo a disposizione per qualsiasi domanda.
Ricevi consulenza gratuita e consigli dai nostri specialisti dell'automazione su come potenziare il tuo processo.
Formatura di cartoni e casse con attenzione alla sostenibilità del packaging.
Quando si movimentano materiali porosi, come il cartone, è fondamentale utilizzare un eiettore a vuoto ad alta portata ed elevata efficienza energetica, come quelli basati sulla tecnologia multistadio COAX di Piab. Per ottenere prestazioni ancora migliori, è consigliabile scegliere una pompa dotata di funzionalità di monitoraggio del processo e risparmio energetico. Le funzioni di controsoffio e rilascio rapido permettono di incrementare ulteriormente la velocità grazie a un rilascio efficace del materiale. Considerata l’abrasività del cartone, è inoltre essenziale che le ventose siano particolarmente resistenti, così da garantire una presa affidabile e duratura nel tempo.


Soluzioni per il carico dall'alto e il confezionamento secondario
Nelle applicazioni di carico dall'alto, i prodotti vengono inseriti nel loro confezionamento secondario, spesso in contenitori aperti. Utilizza le ventose Piab per una buona sigillatura e le pompe a vuoto per una generazione di vuoto rapida ed efficiente dal punto di vista energetico per consentire un'applicazione di carico dall'alto affidabile. L'ampia gamma di forme, dimensioni e modelli di ventose Piab consente una buona presa su quasi ogni prodotto.
Attrezzatura per il confezionamento per l'etichettatura e processi aggiuntivi.
In una linea di confezionamento, il vuoto viene utilizzato anche in applicazioni diverse dalla movimentazione dei prodotti. Ad esempio, i nastri a vuoto o le macchine formatrici di vassoi sono situazioni in cui è possibile impiegare una delle pompe per vuoto centralizzate di Piab. In base alle esigenze del processo, Piab è in grado di offrire eiettori a vuoto con caratteristiche di portata adatte praticamente a qualsiasi applicazione.


Pallettizzazione di fine linea con tecnologia robotica per il packaging.
Pallettizzazione a strato completo o parziale? Sacchi, scatole di cartone, lattine o barattoli? Piab offre sia EOAT che componenti per la pallettizzazione. Per movimentare l’ampia varietà di prodotti, gli EOAT possono essere personalizzati in base alle esigenze e dotati di ventose, spugna, ganci per pallet, sistemi per la movimentazione di interfalde e gripper a vuoto multizona.
FAQ - Sistemi di confezionamento automatizzati
Quali materiali per ventose sono adatti alla movimentazione di cartoni in una linea di confezionamento?
Le ventose in silicone o DURAFELX (poliuretano) sono spesso adatte all'uso in applicazioni di packaging. Entrambi i materiali sono flessibili ma resistenti, il che li rende perfetti in una linea di confezionamento.
Come posso aumentare la velocità e l'affidabilità della mia linea di confezionamento?
La velocità e l'affidabilità possono spesso essere migliorate ottimizzando il sistema del vuoto. Piab può aiutarvi a ottimizzare il vostro sistema dall'inizio alla fine.
Quando dovrei scegliere un sistema del vuoto decentralizzato?
La generazione decentralizzata del vuoto dovrebbe essere scelta quando si desidera ridurre al minimo le perdite nel sistema, poiché il vuoto viene generato vicino alla ventosa. Inoltre, questa soluzione aumenta la sicurezza, in quanto ogni punto di aspirazione viene controllato in modo indipendente.
Quando dovrei scegliere un sistema a vuoto centralizzato?
Un sistema di vuoto centralizzato, in cui una sola pompa serve molte ventose, riduce il numero di componenti presenti nell’impianto. Inoltre, contribuisce a mantenere basso il peso dell’attrezzatura.

Soluzioni di automazione del packaging per l'efficienza di fine linea
Piab offre una tecnologia innovativa per l'automazione del packaging che aiuta le aziende a raggiungere processi di fine linea più veloci, sicuri e sostenibili. Dal movimentare pallet e cartoni a soluzioni EOAT flessibili, i nostri sistemi del vuoto migliorano l'efficienza del confezionamento, riducono il consumo energetico e garantiscono prestazioni affidabili in diversi settori.
- Risparmio energetico significativo. Grazie all’utilizzo di prodotti e componenti basati sul vuoto, Piab è in grado di offrire soluzioni con un’efficienza energetica senza pari, rispettando così le politiche aziendali e contribuendo agli obiettivi ambientali globali.
- Affidabilità. I prodotti Piab sono progettati e realizzati con particolare attenzione alla durata e all’affidabilità, garantendo un funzionamento continuo e riducendo al minimo i tempi di fermo nelle applicazioni di packaging.
- Sicurezza. I componenti e le soluzioni Piab sono progettati per garantire operazioni sicure, proteggendo sia i prodotti che gli operatori, oltre all’ambiente in cui avviene il processo.
- Efficienza. L’ampia gamma di prodotti Piab e il know-how dei nostri esperti nel campo del vuoto ti aiuteranno a massimizzare l’efficienza e la produttività della tua linea di confezionamento, senza compromessi su affidabilità o qualità.
Non sei sicuro di cosa ti occorre?
I nostri specialisti sono pronti ad assisterti.