Feedback

Choose your language

Close

WhitePapers

Qual è il vero valore aggiunto di un eiettore con funzioni integrate in un sistema di manipolazione con ventosa?

Per un ingegnere, durante la progettazione di una pinza meccanica, non è banale la scelta del giusto eiettore tra la vasta scelta che offre il mercato. Che cos'è veramente importante da considerare quando si sceglie un eiettore? Quali fattori fanno una grande differenza nel raggiungimento di un alto grado di affidabilità e produttività del sistema di automazione che si sta progettando?

Consultando il Libro bianco si possono comprendere meglio i fattori chiave e fare quindi la scelta giusta.

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci