Feedback

Choose your language

Close

Gestione del bagagli con Vaculex®

Un soluzione ergonomica ed efficiente per la movimentazione dei bagagli

Data 24/01/2018

Il sollevatore a vuoto ergonomico Vaculex® di Piab contribuisce ad aumentare l'efficienza di porti e aeroporti.

Taby, Sweden – Oltre a rappresentare una soluzione efficiente per la movimentazione di merci e bagagli in porti e aeroporti, BaggageLift di Vaculex® è ergonomico e progettato per minimizzare il rischio di lesioni e massimizzare la sicurezza. Sfruttando la tecnologia del vuoto, BaggageLift è in grado di alleggerire anche il lavoro manuale più pesante.

Utilizzato in quasi 500 installazioni in 60 aeroporti di tutto il mondo, BaggageLift di Vaculex® offre un'efficienza e una produttività imbattibili nei sistemi per la movimentazione dei bagagli, mentre la soluzione specifica per il traffico aereo Vaculex® TP assicura un risparmio significativo nelle operazioni di movimentazione dei corrieri espresso. I sollevatori Vaculex® sono estremamente pratici e possono essere installati nei sistemi esistenti o integrati direttamente in sede di progettazione dei sistemi per la movimentazione di merci o bagagli di un nuovo terminal. Facili da usare ed ergonomici, consentono di alleggerire diverse operazioni di sollevamento gravose per la schiena.

Alimentati da una pompa elettrica per vuoto, i sollevatori ergonomici Vaculex® sono in grado di sollevare pacchi, cartoni, bagagli fuori misura, borse e valigie, consentendo agli operatori di movimentarli e trasferirli senza alcun rischio di lesioni alla schiena o dovute a sforzi ripetuti.

L'azienda organizza anche corsi di formazione personalizzati affinché questi ausili di sollevamento siano sempre sfruttati al meglio e utilizzati correttamente. Inoltre, i sollevatori a vuoto possono essere installati in spazi estremamente limitati e adattati specificatamente per punti di difficile accesso o applicazioni particolarmente gravose.

Infine, è disponibile una gamma completa di ricambi e accessori pratici, come ad es. telecomando, copertura fonoisolante e sistema di risparmio energetico per lo spegnimento automatico della pompa in caso di inattività, che abbinati all'eccellente servizio di assistenza post-vendita assicurano la massima facilità di lavoro prima, durante e dopo l'acquisto di una soluzione di sollevamento Vaculex®.

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica, la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex®. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci