Feedback

Choose your language

Close

Gripper per sacchetti personalizzati

Come progettare il Gripper per manipolazione sacchetti in 2 minuti

Data 10/01/2018

Piab introduce un nuovo software, di facile utilizzo, per la stampa in 3D di gripper personalizzati per sacchetti.

Taby, Sweden – Il nuovo strumento di progettazione dedicato al Customizable Bag Gripper (CBG) - Gripper personalizzato per sacchetti di Piab, è un software esclusivo che permette ai clienti di progettare e configurare sistemi di presa personalizzati, leggeri e di alta qualità per una movimentazione perfetta di sacchetti e astucci fino a 2 kg di peso. Grazie al software, è possibile realizzare sistemi di presa specifici, perfetti per sacchetti o astucci in meno di 2 minuti.

“Ora i nostri clienti potranno progettare autonomamente i propri sistemi di presa anche per le applicazioni con sacchetti o astucci con superfici di presa estremamente complesse, in soli 2 minuti”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.

Il software CBG, di facile utilizzo, permette di risparmiare giorni o addirittura settimane di lavoro, abbattendo considerevolmente i costi per gli integratori di sistemi/robot o degli utenti finali alla ricerca di nuovi sistemi di presa a vuoto per le proprie applicazioni robotizzate di movimentazione di sacchetti /astucci. I gripper personalizzati sono completi di tutti gli elementi necessari per una movimentazione di sacchetti o astucci con la massima affidabilità anche a velocità elevate. Il software viene fornito completo di generatori di vuoto a prova di polvere e completamente decentralizzati SX12 COAX® (uno per ventosa), ventose all'avanguardia con labbri specifici per sacchetti piGRIP®, stabilizzatori e una funzione automatica di rilascio rapido.

Dopo aver completato il progetto, facendo clic sul pulsante “invia per richiesta”, gli utenti possono inviarli al team di esperti di stampa in 3D di Piab, che provvederanno a verificarne la fattibilità prima di avviare la produzione con il file di stampa in 3D generato automaticamente, sicuro e di altissima qualità. Inoltre, i clienti potranno scaricare il modello in 3D nonché un codice unico per il gripper configurato. 

 

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano l'efficienza energetica, la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci