Feedback

Choose your language

Close

piGENTLE™ assicura un trasporto delicato di ingredienti fragili

piGENTLE® - un tocco delicato nel trasporto alimentare

Data 22/03/2017

Adattandosi ai singoli prodotti, piGENTLE®  assicura un trasporto automatizzato e delicato di prodotti alimentari.

Taby, Svezia – Dedicato alla movimentazione di prodotti fragili, il trasportatore piFLOW®t  utilizza la tecnologia di controllo della velocità (in attesa di brevetto) per assicurare che gli articoli delicati rimangano intatti.

The key to the success of Piab's conveyor,  piGENTLE® promette di rivoluzionare il trasporto automatizzato nell'industria alimentare di prodotti come caramelle, noci intere e semi, e compresse nutraceutiche e capsule.  piGENTLE® regola la velocità di trasporto adattandosi ai singoli prodotti, garantendo non siano danneggiati o scheggiati.

"Il segreto di un accurata movimentazione con il vuoto, consiste in una velocità controllata bassa e costante durante il trasporto da un luogo ad un altro. piGENTLE® è stato progettato nello specifico, per garantire che venga mantenuto un flusso delicato e costante di compresse lungo l'intero sistema di trasporto" spiega Jarno Tahvanainen, Vice Presidente Piab della divisione Material Handling.

E' stata depositata una domanda di brevetto per la tecnologia piGENTLE® che va a regolare la pressione di alimentazione della pompa, rilevando il livello di vuoto nel sistema. Appena le compresse riempiono la tubazione, il livello di vuoto aumenta, provocando di conseguenza un aumento nella pressione di alimentazione. piGENTLE® regolerà la pressione di alimentazione tra i 2 ed i 6 bar.

Una pressione di avviamento bassa, consente alle compresse di essere raccolte a bassa velocità. Il livello iniziale, può essere regolato manualmente per adattarsi a prodotti specifici, in base alla loro dimensione, forma e peso. La tecnologia piFLOW®t/piGENTLE® è stata sottoposta a numerosi test presso l'impianto sperimentale di Taby, Svezia; sono stati raggiunti dei risultati eccellenti per diversi tipi di caramelle, prodotti alimentare, compresse e capsule farmaceutiche.

iFLOW®t è un'estensione della gamma di alta qualità piFLOW® per polveri e granuli, ed è stata sviluppata nello specifico per soddisfare le esigenze in materia di sicurezza operativa ed igiene nel settore farmaceutico (piFLOW®p), alimentare (piFLOW®f), e chimico (piFLOW®i) .

Contattaci per poter effettuare un test.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci