Feedback

Choose your language

Close

Generatore di vuoto Ultra-leggero decentralizzato piSTAMP

piSTAMP permette retrofit nei reparti presse

Data 03/10/2016

Il generatore di vuoto decentralizzato ultraleggero è compatibile con i supporti per ventose

Täby, Svezia – Piab si appresta a lanciare il nuovo generatore di vuoto generico decentralizzato piSTAMP, che può essere installato facilmente in tutti i reparti presse del settore automobilistico. Il generatore di vuoto ultraleggero prevede un esclusivo meccanismo di rilascio automatico integrato ed è caratterizzato da un ingombro estremamente ridotto. Progettata specificatamente per l'automazione nei reparti presse del settore automobilistico, la tecnologia piSTAMP offre diversi vantaggi.

Grazie al design completamente decentralizzato con le porte per l'aria compressa su un lato e la porta del vuoto sul lato inferiore, il generatore di vuoto piSTAMP può essere installato facilmente in tutti i supporti generici per ventose nei sistemi di attrezzaggio standard dei reparti presse. Il design e l'interfaccia di montaggio sono compatibili con tutti i sistemi generici utilizzati nel settore automobilistico. Le porte per aria compressa e vuoto sono supportate da raccordi ad innesto rapido di vari diametri. 

Realizzati in PA66, un materiale leggero ed estremamente robusto, i generatori piSTAMP sono equipaggiati con la tecnologia COAX® di Piab, che assicura un consumo d'aria ridotto (generalmente inferiore del 25% rispetto alle tecnologie della concorrenza), una capacità di aspirazione eccellente ed un'evacuazione rapida. Normalmente, il generatore viene fornito con due cartucce MICRO COAX® per le ventose di grandi dimensioni nelle applicazioni ad alta velocità. Tuttavia, è disponibile anche con una cartuccia per ridurre ulteriormente il consumo d'aria in caso di ventose più piccole o quando è richiesta una velocità meno elevata.
“Il generatore piSTAMP presenta un peso unitario significativamente inferiore rispetto ai prodotti della concorrenza, che si traduce in un risparmio complessivo di oltre 500 grammi in un tipico gripper per reparti presse ad otto ventose. In questo modo è possibile aumentare la velocità delle presse, riducendo allo stesso tempo l'usura dei bracci dei robot”, afferma Josef Karbassi, Vice Presidente della Divisione Automazione di Piab.
La funzione di rilascio integrato, cioè la velocissima Exhaust Block Release (EBR), prevede una robusta membrana in poliuretano insensibile alla polvere, che contribuisce ad aumentare sia l'affidabilità che l'efficienza dei sistemi di produzione.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci