Feedback

Choose your language

Close

piGRIP – Ventosa modulare Piab

Nuova produttività delle linee di confezionamento con la prima ventosa modulare Piab

Data 13/09/2010

La nuova piGRIP™ offre risparmio energetico e riduzione dei costi

La Piab, azienda leader nella tecnologia del vuoto industriale, lancia la soluzione piGRIP™, la prima ventosa modulare sul mercato. Le nuove piGRIP™ consentono di scegliere la combinazione ideale di labbro e soffietto per consentire alla linea di confezionamento di manipolare qualsiasi tipo di prodotto ad una velocità fino ad ora mai raggiunta e con un ridotto consumo energetico.

Disponibile in una vasta gamma di labbri, soffietti e attacchi con dimensioni comprese tra 25 e 77mm, la nuova ventosa piGRIP™ può essere utilizzata per migliaia di applicazioni con una estrema flessibilità operativa. I sistemi di presa tradizionali possono essere utilizzati per un ridotto numero di applicazioni mentre, le piGRIP™ si adeguano al dispositivo di sollevamento anche dove è richiesto un ridotto ingombro, consentendo di manipolare qualsiasi prodotto, permettendo di adattarsi ad un numero infinito di macchine confezionatrici, includendo bracci di robot, cartonatrici rotanti, etichettatrici e formatrici di scatole. Le piGRIP™ possono essere utilizzate su machine nuove e come ricambio sui dispositivi esistenti.

La notevole capacità di presa delle piGRIP™ consente di migliorare l’efficienza della linea, aumentando la velocità della macchina. Questa superiore forza di sollevamento è  resa possible attraverso la varietà delle opzioni di labbro incluse nel programma piGRIP™,  che consentono all’utilizzatore di scegliere la rigidità o morbidezza desiderata, al fine di ottimizzare la capacità di tenuta. Per esempio, un labbro flessibile è preferibile nella manipolazione di superfici irregolari o materiali porosi, come il cartone corrugato mentre, un labbro in gomma espansa è ideale per la manipolazione di prodotti  difficili da sollevare come le confezioni rigide dei prodotti alimentari o coperchi con superfici goffrate.

Con le piGRIP™, la combinazione di labbro e soffietto ideale possono essere selezionati in modo tale da non obbligare il costruttore ad un compromesso tra capacità di sollevamento e velocità della macchina, limite solitamente legato al formato unico di ventose. Il ridotto spessore delle pareti interne dei soffietti Piab, permette una maggiore  velocità nella compressione e estensione degli stessi, con un incremento della forza di sollevamento se paragonata con ventose tradizionali di pari dimensione. La caratteristica di sopportare rapide accelerazioni e maggiori velocità di sollevamento, consente di aumentare la velocità della macchina, ridurre il tempo ciclo di produzione e, conseguentemente incrementare la produttività complessiva.

Le ventose piGRIP™ sono anche realizzate con materiali approvati FDA. I certificati, disponibili per l’industria alimentare, conferiscono alla ventosa doti di unicità nelle applicazioni dove è necessario un contatto diretto con il prodotto alimentare.

Le nuove ventose modulari contribuiscono anche ad una soluzione ecocompatibile. Le piGRIP™ offrono una forza di sollevamento del 20-50% superiore rispetto alle tradizionali ventose di pari dimensione, risparmiando energia energia e riducendo i costi. Le piGRIP™ sono anche riciclabili al 100% ed il suo materiale può essere riutilizzato per produrre nuove ventose o prodotti destinati ad altro uso. La riduzione degli scarti contribuisce ad un programma di smaltimento sostenibile.

“Con la crescente consapevolezza legata all’impatto ambientale, i produttori di macchine confezionatrici cercano soluzioni che siano in grado di offrire sia caratteristiche ottimali che efficienza energetica”, comunica Ed McGovern, Vice Presidente, Vendite e Sviluppo Business Nord America, Piab. “La rivoluzionaria soluzione piGRIP™, il primo concetto modulare completo di ventose sul mercato, consente un definitivo cambio di passo nella tecnologia del vuoto. Questo straordinario sviluppo, ci consente di aiutare i costruttori ad ottimizzare le loro linee di confezionamento, contribuendo ad una soluzione ecocompatibile”.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano efficienza energetica, produttività, e ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori di vuoto nel mondo. Come partner affidabile presso una moltitudine di grandi costruttori a livello mondiale, la Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una grande varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l’utilizzo dell’aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all’interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per maggiori informazioni

Contattare:
Josef Karbassi, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci