Feedback

Choose your language

Close

Vacuum ejector piPUMP 23

Nuova piPUMP per un vuoto efficiente senza fronzoli

Data 21/11/2017

piPUMP 23 è una nuova versione dell'eiettore per vuoto premium piCOMPACT®23.

Taby, Sweden – Piab introduce  piPUMP 23, una potente pompa per vuoto destinata ad operazioni industriali automatizzate quali ad esempio packaging e movimentazione di lamiere metalliche e prodotti in legno. La nuova pompa offre le stesse prestazioni di prima classe dell'eiettore per vuoto e l'efficienza energetica di  piCOMPACT®23, il popolarissimo generatore di vuoto compatto dell'azienda. Tuttavia, è sprovvista dei comandi integrati avanzati e delle funzionalità aggiuntive di piCOMPACT®23, risultando una pompa per vuoto considerevolmente più economica per i clienti che magari non sono interessati a queste funzionalità speciali.

Completamente configurabile, piPUMP 23 è disponibile con una o due cartucce multistadio COAX® SX12/SX42 e può essere fornita con o senza filtri (pulibili e sostituibili in due dimensioni opzionali). La pompa può essere configurata con un massimo di tre connessioni per vuoto, per una varietà di applicazioni e impostazioni industriali.

Una funzionalità in comune con la piattaforma piCOMPACT® è quella del controsoffio amplificato (ABO) sviluppata internamente da Piab, che assicura un controsoffio più potente ed efficiente riducendo allo stesso tempo il consumo energetico. Chiudendo il canale di flusso degli eiettori durante il controsoffio, la funzionalità ABO fa in modo che tutta l'aria compressa sia canalizzata alle ventose, assicurando quindi un rilascio estremamente potente ed efficiente, che a sua volta si traduce in cicli di produzione più veloci. Questa funzionalità è particolarmente utile anche per il posizionamento di precisione delle ventose, ad esempio negli ausili di sollevamento ergonomici, oppure per la pulizia delle ventose negli ambienti polverosi.

Più semplice e razionale, piPUMP 23 è un potente generatore di vuoto facile da integrare ed installare negli impianti di movimentazione utilizzati ad es. per la pallettizzazione dei cartoni oppure per il carico, la selezione ed il trasporto di lamiere metalliche e prodotti in legno.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia.

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci