Feedback

Choose your language

Close

Piab elementi di montaggio

Elementi di montaggio per mani di presa

Data 11/06/2013

Facilitare l'istallazione di ventose su profilo estruso.

Piab, leader nella tecnologia del vuoto industriale, lancia una linea di elementi di montaggio che offre la possibilità di istallare facilmente ventose e accessori nella corretta posizione di lavoro senza la necessità di progettazioni accurate o di rivolgersi a fornitori esterni.

Il programma completo consiste in staffe di montaggio, regolatori di altezza, compensatori di livello e estensioni per ventosa. I componenti sono stati studiati per combinarsi perfettamente tra loro per differenti taglie e applicazioni.

Le staffe di montaggio sono in acciaio e sono state studiate per essere montate sui profili estrusi in alluminio. Possono essere regolate orizzontalmente (asse x) e bloccate sul profilo grazie a due viti incluse. Disponibili in due lunghezze.

Il regolatore di altezza presenta un lungo corpo filettato che è utilizzato per regolare la posizione verticale della ventosa (asse y). Regolando la posizione dei due controdadi è possibile regolare l'altezza di bloccaggio sulle staffe di montaggio. Il regolatore di altezza ha un foro interno per il passaggio di aria o vuoto.

Se la posizione della ventosa richiede di essere prolungata verticalmente (asse y), una estensione per ventosa può essere inserita sotto il regolatore di altezza o sotto il compensatore di livello. Sono muniti di passaggio interno per l'aria o il vuoto.

I compensatori di livello facilitano la manipolazione con vuoto di oggetti con differenti altezze. La corsa extra-lunga, disponibile per tutte le taglie, permette di espandere il campo di variabilità geometrica degli oggetti da manipolare.

Le parti possono essere facilmente montate su diversi profili standard in alluminio, non di un solo marchio. Tutte le parti della stessa taglia si combinano perfettamente tra loro, creando un kit di assemblaggio per la ventosa facile da usare, compatto, flessibile e regolabile. Le staffe di montaggio realizzate in acciaio possono sopportare forze più intense di staffe in alluminio, incrementando l'affidabilità e l'accuratezza. La sede per chiave esagonale presente su regolatori di altezza e estensioni per ventosa previene la rotazione durante l'assemblaggio facilitandone l'istallazione.

A proposito di Piab

Costituita nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. La Piab produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori, conveyor e ventose per una varietà di processi di movimentazione di materiale e manipolazione industriale. La Piab utilizza COAX®, the next dimension in vacuum technology, in molte delle sue soluzioni. COAX® è una tecnologia avanzata che permette di creare il vuoto attraverso l'utilizzo dell'aria compressa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti ed affidabili rispetto agli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente all'interno della macchina. Questo permette di disporre di un sistema flessibile e modulare. Piab è una organizzazione globale con filiali e distributori in più di 50 nazioni, con sede in Svezia.

Per ulteriori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing e Comunicazione
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2019 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci