Feedback

Choose your language

Close

Piab Vaculex logos

Piab completa l'acquisizione di Vaculex e rafforza le potenzialità di crescita

Data 09/01/2017

Con questa acquisizione, Piab fa il suo ingresso nel mercato - in costante crescita - dei sollevatori a vuoto. Si tratta di un passaggio strategico per far leva con successo sull'automazione globale e i trend produttivi.

Taby, Svezia – Piab ha completato l'acquisizione di Vaculex, produttore svedese leader nelle attrezzature di sollevamento basate sulla tecnologia di generazione del vuoto. Grazie ai suoi 30 anni di esperienza nel settore, Vaculex progetta, produce e vende sistemi ergonomici di sollevamento per svariate applicazioni, ad esempio movimentazione dei bagagli, packaging, distribuzione e logistica. Piab e Vaculex presentano offerte di prodotti complementari e la combinazione di tali offerte permetterà una crescita accelerata. Entrambe le aziende dispongono di marchi ben saldi e sono rinomate sotto vari punti di vista: piattaforme tecnologicamente avanzate, innovazione, sicurezza e prodotti di alta qualità. Piab dispone di 13 punti vendita e di oltre 900 partner, con un'equilibrata copertura geografica e dei segmenti di mercato. Vaculex presenta un robusto portfolio di prodotti di alta qualità, ben posizionato nei suoi segmenti di destinazione tramite la sua rete di punti vendita e di distributori. La combinazione delle due aziende produrrà un partner più forte per i clienti a livello mondiale, offrendo un portfolio di prodotti ampliato e competenze congiunte di portata globale.

”Siamo convinti che si tratti di un ottimo abbinamento. I nostri partner, in tutto il mondo, hanno continuamente richiesto prodotti di tipo Vaculex. Questo mercato sta crescendo rapidamente, a causa dell'automazione delle operazioni di sollevamento manuale. Siamo davvero entusiasti delle potenzialità di crescita e della forza offerte da questa combinazione”, sostiene Anders Lindqvist, CEO del Gruppo Piab.

”Piab ha una lunga tradizione d'innovazione nella tecnologia di generazione del vuoto e un accesso globale al mercato: sono caratteristiche che, abbinate alla gamma innovativa di prodotti Vaculex, daranno vita a un partner commerciale nuovo e più forte. Crediamo davvero che questa nuova azienda servirò il mercato in modo ancora migliore. Non vedo l'ora di lavorare con il gruppo combinato”, afferma Ronny Holmsten, CEO di Vaculex.

La transazione si è conclusa il 30 dicembre 2016.

A proposito di Vaculex

 

A proposito di Piab

Fondata nel 1951, Piab progetta soluzioni innovative che migliorano la produttività e l'ambiente di lavoro di tutti gli utilizzatori del vuoto nel mondo. Come partner affidabile di molti grandi produttori su scala mondiale, Piab sviluppa e produce una linea completa di pompe per vuoto, accessori per il vuoto, trasportatori in depressione e ventose per un'ampia varietà di applicazioni automatizzate di movimentazione dei materiali e processi di automazione di fabbrica. In molti dei suoi prodotti e soluzioni originali, Piab utilizza la tecnologia di generazione del vuoto COAX® completamente innovativa. Le cartucce COAX® sono più piccole, efficienti e affidabili degli eiettori tradizionali e possono essere integrate direttamente nella macchina. Ciò consente di progettare sistemi del vuoto flessibili e modulari. Nel 2016, Piab ha completato due acquisizioni strategicamente importanti: Kenos e Vaculex. Piab è una multinazionale con filiali e distributori presenti in più di 70 paesi. La sede centrale è in Svezia. 

Maggiori informazioni

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager, Piab
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci