Feedback

Choose your language

Close

Manipolazione di tavole di legno pesanti

C'è una verità assoluta?

Data 26/04/2016

A volte sentiamo il commento che "L'eiettore COAX® è valido ed efficiente, ma, purtroppo non si può utilizzare in un ambiente polveroso perché si potrebbe intasare".

Questo commento mi incuriosisce ogni volta che lo sento. E' davvero così? Spesso mi chiedo da dove provenga questa percezione, forse dalla concorrenza con eiettori a singolo stadio? Tuttavia, un conto è spiegarla e un'altra cosa dimostrarla. Quindi c'è una verità assoluta? In alternativa, ci sono sempre due facce della medaglia? Noi eravamo sicuri che si trattasse di un mito il fatto che le cartucce COAX® si potessero intasare in un ambiente polveroso dato che avevamo eseguito molti test in queste condizioni. Eppure alcuni clienti sostenevano il contrario. Abbiamo deciso di testare realmente, registrare e mostrare al mondo i fatti. Quindi, abbiamo approfondito creando un ambiente in cui nessuno potrebbe praticamente lavorare a causa del livello di polvere. Abbiamo impiegato la tecnologia COAX® per vedere se e quando si sarebbe intasata.

Abbiamo creato un ambiente di test molto polveroso per analizzarne il funzionamento. Il risultato è stato semplicemente fantastico. Abbiamo deciso di fare una unità demo e mostrarla in una delle più importanti fiere, il Pack Expo di Las Vegas 2015. Il risultato è stato così soddisfacente che abbiamo pubblicato i risultati su YouTube per condividerli con il mondo.

Diamo un'occhiata al filmato per vedere il comportamento della tecnologia COAX® in presenta di molta polvere.

 

Scopri nel white paper, il perché gli eiettori multistadio COAX® sono idonei ad ambienti molto poverosi:

Josef Karbassi
Vice President Automation Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Informativa sulla privacy

Seguici

Contattaci