piGRIP® bag lip

Saisir, tenir, accélérer... comme jamais auparavant

Date 01/12/2011

Les nouvelles Lèvres-Sacs, spécialement conçues pour la manutention des sacs et des pochons, mettent en lumière les nouvelles adaptations créées pour les ventouses piGRIP®.

Piab, un des leaders en Technique du Vide industriel, lance plusieurs nouvelles adaptations spécialement destinées à la ventouse piGRIP ®, la première ventouse configurable du marché.

Disponible en trois diamètres, la nouvelle lèvre sac piGRIP® a été étudiée pour pouvoir manutentionner les sacs et les sachets de façon incroyablement plus efficace que n'importe quelle autre ventouse du marché. La conception de la lèvre combinée avec un soufflet/corps piGRIP® ferme et rigide autorise des vitesses de manutention et des accélérations jamais atteintes auparavant sur les équipements d'automatisation de sacs. En plus des sachets plastiques habituels pour produits secs (par ex. les chips) les nouvelles Lèvres Sacs sont conçues afin d'obtenir un excellent grip lors du maintien des poches durant leur remplissage avec des liquides ou des produits secs/humides. La matière de la lèvre est conforme à la FDA.

Grâce à cette capacité à gérer plus rapidement des accélérations et des vitesses de levage plus importantes, les machines peuvent fonctionner à des cadences plus élevées pour obtenir des cycles de production plus courts et une augmentation de la productivité générale. Les lèvres sacs ont de meilleures performances à des faibles niveaux de vide et avec des faibles débits d'aspiration, économisant ainsi de l'énergie de la part de la pompe à vide.

Une plus grand fiabilité peut également être obtenue en utilisant les nouveaux limiteurs de débit Piab pour ventouses piGRIP®. Lors de la manutention d'objets étanches de tailles variables avec un palonnier de levage, il arrive parfois que certaines ventouses restent à l'air libre, ce qui demande à la pompe un débit d'aspiration plus élevé pour compenser la fuite et éviter la chute de la pièce elle-même. Le limiteur de débit réduit le débit de fuite grâce à un trou de faible diamètre qui minimise la fuite sur les ventouses ouvertes, tout en permettant de manutentionner la pièce en toute sécurité avec celles restant en contact.

Des inserts-manchon sont maintenant disponibles chez Piab pour les ventouses piGRIP®. Le rétrofit sur d'autres ventouses manchon peut se faire maintenant en un clin d'œil.

En tant que produit modulaire, la ventouse piGRIP® est constituée séparément d'une lèvre, d'un soufflet et d'un insert de fixation. La partie soufflet dispose maintenant en plus d'un soufflet extra-long à 6 plis, doublant la hauteur de ce qui est habituellement proposé. Cette hauteur de course extra-longue permet d'atteindre des pièces dans des endroits étroits et évite d'utiliser des rallonges beaucoup plus onéreuses. Les 6-Soufflets sont disponibles pour toutes les tailles de ventouses piGRIP®.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communication
Tél : +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com 

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous