Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Piab Lab Vac

Pompes à vide de laboratoires marchant à l'air comprimé

Date 01/09/2015

La Piab Lab Vac est un appareil que tout laboratoire moderne se doit de posséder. Avec de l'air comprimé que peut fournir un compresseur standard, il est capable de produire une pression de vide allant jusqu'à 11mm Hg absolu, et est parfaitement adapté à toutes les applications de laboratoire courantes comme la filtration sous vide, l'évaporation rotative, le dégazage, le séchage de gel, etc.

La conception et la construction, largement  éprouvées par le temps, de la Piab Lab Vac sont basées sur la même technologie qui a fait de Piab un leader incontesté de la technique du vide dans beaucoup d'autres domaines industriels dans le monde. Spécialement étudiée pour une utilisation dans des laboratoires modernes, la Piab Lab Vac a été développé de façon à être éconergétique, extrêmement fiable et à respecter l'environnement. Cette technologie unique de pompe à vide alimentée par air comprimé et d'entretien facile par l'utilisateur, ne contient aucune pièce en mouvement et ne nécessite pratiquement aucune maintenance. Les buses éjecteurs multi-étagées sont énergétiquement très efficaces et de niveaux sonores très faibles. Un contrôle précis du niveau de vide peut être obtenu par l'adjonction d'un distributeur vacuostatique qui évite les surpressions et permet d'augmenter d'avantage l'efficacité énergétique de la pompe.

La Piab Lab Vac a été conçue pour être un appareil d'aspiration très petit, portable, et pouvant se placer à proximité du point d'utilisation pour éviter de devoir utiliser des longues tuyauteries coûteuses depuis une pompe à vide électromécanique centralisée. Le débit d'aspiration proposé à l'utilisateur est bien meilleur car les pertes de charges en ligne sont éliminées, et la fiabilité de l'aspiration est accrue. Elle permet également de libérer de la place sur les bancs et dans les couloirs ainsi que dans le local où seraient placées des pompes à vide locales plus encombrantes. La Piab Lab Vac peut être fixée de façon murale ou dans un rack pour une flexibilité optimale dans l'environnement du laboratoire.

Réalisée en PPS (polysulfure de phénylène), la Piab Lab Vac résiste aux attaques chimiques de la plupart des solvants organiques, acides et bases. Lorsqu'elle est équipée de joints en Kalrez, la Piab Lab Vac devient même extrêmement résistante aux ambiances chimiques les plus difficiles rencontrées habituellement dans la plupart des laboratoires.

La Piab Lab Vac a été spécifiée dans de nombreux laboratoires Nord-Américains, neufs ou rénovés.  Les architectes de laboratoires, les directeurs d'établissements, les consultants et les laborantins eux-mêmes sont heureux offrent de nombreux témoignages comme celui-ci :

”Je recommande vivement la Piab Lab Vac à tous mes clients” confie Rick Boswell, le Président de PRB Planners Inc., un consultant en conception de laboratoires au Canada. ”Leur facilité d'utilisation, leur très grande fiabilité et leur portabilité en font une solution idéale dans les environnements de recherche et d'enseignement. En utilisant de l'air comprimé standard, on peut faire d'une pierre deux coups avec uniquement le coût de l'air comprimé. Nous n'avons pas besoin de prévoir des armoires où de l'espace sur les bancs pour y ranger des pompes électriques, ce qui est un vrai gain de place. Mes clients apprécient beaucoup la simplicité d'installation et d'utilisation.”

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans presque 70 pays, avec son siège social situé en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous