piGRIP® ventouse avec pompe à vide

Point d'aspiration instantanée avec la COAX® in piGRIP®

Date 03/06/2013

Temps de réponse plus rapide avec une pompe à vide décentralisée placée directement dans une fixation de ventouse.

Piab, un des fabricants leaders en techniques du vide industriel, propose sa technologie brevetée COAX® dans une nouvelle unité d'aspiration décentralisée appelée COAX® in piGRIP®. COAX® est une technologie d'éjecteurs à vide basée sur un concept multi-étagé le plus efficient en énergie pour créer du vide à partir d'air comprimé

La COAX® in piGRIP® décentralisée est conçue pour des applications de vide très exigeantes (à fuites et/ou à grandes vitesses) de manutention de petites pièces. Citons comme exemples, la manutention de sachets, l'ouverture de sacs et la manutention ou la palettisation de petites boites. Ces applications se rencontrent principalement dans l'industrie agroalimentaire, des biens de consommation, dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques.

Les systèmes d'aspiration pour manutentionner /maintenir des matériaux au moyen de ventouses peuvent être soit centralisés, soit décentralisés. Un système d'aspiration décentralisé est un système où le vide est généré de façon indépendante sur chaque ventouse aux points d'aspiration. Un système décentralisé présente de gros avantages, comme par exemple un temps de réponse plus court, une dépose d'objets rapide, une plus grande sécurité (pas de fuites) et une très grande efficacité énergétique car il n'y a aucune perte d'aspiration.

Une large gamme de ventouses peuvent être sélectionnées sur le programme piGRIP® pour répondre aux besoins d'applications particulières. Les ensembles configurés peuvent se monter sur des profilés extrudés standard grâce des kits de montage sur profilés. Une faible hauteur totale d'empilage (ventouses montées affleurantes) et la possibilité de les monter dans plusieurs directions permettent d'économiser de la place sur les appareils de levage.

Des accessoires tels que des vacuostats et des clapets de contre-soufflage, peuvent se fixer sur les ports de raccordements secondaires disponibles sur l'unité, pour augmenter la productivité et la fiabilité du système.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Préidente Marketing et Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous