Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Le piGENTLE™ assure un transfert en douceur des ingrédients fragiles

piGENTLE® – une touche tout en douceur dans le transfert des aliments

Date 22/03/2017

S'adaptant à chaque friandise le piGENTLE® assure le transport pneumatique automatisé tout en douceur des aliments.

Taby, Suède – Spécialement conçu pour la manutention en douceur de produits fragiles, le  transporteur Piab piFLOW®t utilise une technologie de régulation de vitesse en attente de brevet, pour garantir que les articles délicats restent intacts. Clé du succès des transporteurs Piab, le piGENTLE® va révolutionner le transport automatisé des ingrédients et des produits les plus fragiles de l'industrie alimentaire, comme les bonbons, les noisettes et fruits à coque entiers, ainsi que les comprimés et les gélules nutraceutiques. Le piGENTLE® est le véritable cerveau des transporteurs piFLOW®t, où il adapte la vitesse de transport à chaque produit, afin de leur éviter d'être endommagés ou effrités.

"Le secret d'un transfert par aspiration en douceur repose sur une vitesse de transport des produits d'un endroit à un autre d'une façon lente et constante. Le piGENTLE® a été spécifiquement conçu pour assurer le maintien d'un débit des produits continu et modéré dans tout le système de transport", explique Jarno Tahvanainen, Vice-Président de la division Transport Pneumatique de Piab.

La technologie piGENTLE®, qui fait actuellement l'objet d'un dépôt de brevet, régule la pression d'alimentation de la pompe en contrôlant le niveau de vide présent dans le système. Au fur et à mesure que les conduits se remplissent des différents ingrédients, le niveau de vide augmente, provoquant une augmentation de la pression d'alimentation. Le piGENTLE® va pouvoir réguler cette pression d'alimentation entre 2 et 6 bar.

Avec une pression de départ basse, les produits peuvent être prélevés à des vitesses faibles. Le niveau de départ peut être réglé manuellement en fonction des produits, selon leur taille, leur forme et leur poids. La technologie piFLOW®t/piGENTLE® a fait l'objet de tests complets dans les laboratoires d'essais de Piab à Täby en Suède. D'excellents résultats ont été obtenus sur différents types de bonbons, d'aliments, et de comprimés et gélules nutraceutiques.

Le piFLOW®t vient agrandir la gamme des célèbres transporteurs de haute qualité piFLOW® de Piab pour le transfert de produits en poudres ou en vrac. Il a été spécialement développé pour répondre aux exigences les plus sévères en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans les industries pharmaceutiques (piFLOW®p), agroalimentaires (piFLOW®f) et chimiques (piFLOW®i).

Nous contacter pour un test dans notre station d'essais de vos produits fragiles.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous