piFLOW®p famille

piFLOW®p – Amener le transport de poudres dans une nouvelle dimension

Date 08/10/2012

Avec un accès immédiat aux spécifications complètes, schémas et fichiers CAD.

Piab, un des leaders en technique du vide industriel, lance le piFLOW®p, la nouvelle ligne de transporteurs pneumatiques Premium de Piab, destinée à répondre à la très forte demande des industries Alimentaires et Pharmaceutiques. Avec leur design largement éprouvé pour leur robustesse et leur facilité de nettoyage, les transporteurs Piab sont considérés mondialement comme l'alternative incontournable du transport par le vide. Avec le lancement du piFLOW®p, Piab passe une nouvelle fois à l'échelon supérieur en termes de flexibilité, de documentations dynamiques et de délais de livraison.

L'aspiration générée par le piFLOW®p est produite par le moyen le plus efficient en énergie, en particulier grâce à l'utilisation de cartouches COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces et plus fiables que les éjecteurs à vide conventionnels, ce qui permet de concevoir des systèmes de vide flexibles, modulaires et efficients. Un système de vide basé sur la technologie COAX® fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé que les systèmes conventionnels, tout en réduisant la consommation d'énergie. De plus, la technologie COAX® apporte la souplesse de faire évoluer la capacité de la pompe en un clin d'œil.

La famille des piFLOW®p se distinguent avec la pompe montée sur le côté, pour rendre le transporteur encore plus compact en diminuant sa hauteur totale. De plus, pour améliorer d'avantage la ligne des transporteurs, le silencieux et l'échappement centralisé sont intégrés tous les deux à la pompe, ce qui apporte de meilleures conditions de travail. L'utilisateur bénéficie aussi d'une plus grande simplicité dans le démontage de la pompe pour les opérations de maintenance.

”La conception du nouveau piFLOW®p permet de configurer son propre transporteur et d'avoir en même temps un accès instantané à ses données techniques, schémas et fichiers CAD sur le site www.piab.com. Le travail d'intégration est beaucoup plus facile, avec la possibilité d'effectuer tous les changements de paramètres possibles en ligne et de vérifier immédiatement que le transporteur s'adapte correctement à son environnement. Et cela sans attendre des semaines de recevoir du fournisseur de nouveaux plans. Notre but est de réduire les temps d'études pour notre client, sans pour autant compromettre la flexibilité”, confie Josef Ramslöv, Vice Président de la Division Material Handling.

Piab a intégré dans cette nouvelle famille, les caractéristiques principales des familles précédentes de transporteurs Piab, à savoir la faculté de transférer une large variété de produits différents, voûtants ou fluides, la flexibilité de pouvoir augmenter le volume des batchs sans avoir à acheter un nouveau transporteur complet, une conception permettant de nettoyer facilement l'appareil entre différents batchs pour augmenter le temps de service.

Le piFLOW®p est conçu conformément aux directives de l'USDA et des BPF.  Tous les matériaux sont approuvés par la FDA et toutes les configurations peuvent être livrées avec un certificat ATEX poussières.

Rapidement, Piab offrira aux utilisateurs de la ligne précédente de transporteurs, la possibilité de mettre à niveau leurs modules pompes par ces nouveaux modules et leur donner ainsi accès à de nouveaux avantages.

La conception modulaire du piFLOW®p permettra également d'améliorer la disponibilité et de réduire les délais de livraison à environ trois semaines, tout cela depuis la nouvelle ligne de montage située à Francfort en Allemagne.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab conçoit des solutions de vide innovantes qui optimisent la rentabilité énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d'accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab intègrent la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. L'organisation de Piab est internationale, ses filiales et ses distributeurs sont présents dans plus de 50 pays et son siège social est situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook
Vice Présidente Marketing & Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 00
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous