Palonnier Modulaire Articulé Transformable

Le PMAT propose une prise sécurisée en automatisme

Date 28/02/2017

Des solutions d’automation plus compactes, plus légères et plus abordables grâce à cet outil de préhension par le vide.

Taby, Sweden – Économique et ultra-polyvalent, le système de Palonnier Modulaire Articulé Transformable PMAT est utilisé par des fabricants et des constructeurs du monde entier pour équiper leurs lignes d’assemblage avec des préhenseurs par le vide sûrs, flexibles et ajustables.

Fabriqué dans un alliage d’aluminium anodisé de haute qualité, le PMAT offre légèreté et facilité de montage sur site sans nécessiter d’outils de soudage ni d’outils spéciaux. Proposé avec différentes options de montage, il peut servir à la conception de mains de préhension de robots, d’outillages ergonomiques ou encore d’outillages d'assemblage pour tout type d'équipement automatisé. Il présente à la fois des capacités d'ajustabilité et de rigidité qui permettent aux fabricants d'adapter leurs outillages d'assemblage à leurs besoins spécifiques en un minimum de temps de développement.

"Nos clients apprécient tout particulièrement la modularité du PMAT et la large palette d’options proposées. Ils sont également impressionnés par la facilité d’entretien du système. Et le fait que les pièces détachées et qu'une assistance technique qualifiée soient disponibles dans le monde entier est un des arguments majeurs dans dans le choix du PMAT", déclare Barry Gropp, Responsable Commercial de Piab à Détroit dans le Michigan, où le PMAT est depuis de nombreuses années plébiscité par l’industrie automobile.

Le PMAT rencontre un franc succès dans les lignes d’emboutissage et d’assemblage des caisses en blanc (CEB) dans l’industrie automobile, mais peut parfaitement s’adapter à n’importe quelle industrie intégrant des lignes d’assemblage génériques. Il peut être équipé de modules éjecteurs à vide à la technologie COAX® , éco-énergétique, pour réaliser des des mécanismes à la fois de prise et de dépose.

Afin de répondre aux demandes des clients, le PMAT est désormais proposé en option avec un filtre en ligne ainsi qu’avec un clapet de sûreté externe utilisable pour mesurer le débit d’air dans le module et le protéger des surpressions pendant les phases d'économie d'air.  Le clapet de sûreté de la plateforme VGS™3040 est une alternative aux clamps pour réduire le poids et isoler le vide en cas de coupure d’air comprimé dans l'outillage. Enfin, des attaches spéciales à ventouses assurent une manutention des objets de géométries variables en toute sécurité.

Regarder ce que nous offrons à l'industrie Automobile.

Nous contacter pour une démonstration.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. En 2016, Piab réalise deux acquisitions stratégiques importantes : Kenox et Vaculex. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous