Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piINLINE™

La piINLINE™ accroît la productivité et réduit les coûts énergétiques dans les industries du plastique et de la métallurgie, tout en préservant l’environnement

Date 01/04/2010

La piINLINE™ est la dernière gamme d’éjecteurs à vide multi-étagés en ligne de Piab basée sur sa technologie COAX®. Ces produits sont particulièrement bien adaptés à la manutention automatisée de produits en plastique ou en métal à l'aide de ventouses, pour les opérations de pick-and-place dans la robotique, et partout où le niveau final de vide de 95% proposé par ces éjecteurs est un atout majeur.

"Ces industries sont souvent confrontées à la manutention d'objets très difficiles à prendre. Avec nos éjecteurs, ils peuvent être saisis avec de petites ventouses au lieu d'utiliser des autres moyens comme des pinces pneumatiques qui sont de plus en plus chères", déclare Jan Schieche, Chef Produits Pompes et Accessoires.

Un autre avantage non négligeable est que la piINLINE™, est une solution plus écologique que les éjecteurs mono-étagés.

Le plus petit modèle, la Micro, consomme en moyenne 50 % d’énergie de moins que les autres produits comparables, ce qui constitue une importante économie et une réduction substantielle des rejets de carbone. Les niveaux de bruits sont également plus faibles, pour un meilleur environnement de travail.

Les piINLINE™ sont proposées en trois tailles : Midi, Mini et Micro. Chaque taille se décline en trois variantes spéciales afin d’optimiser les performances et la capacité pour une chaque type application :

  • Xi – Le meilleur débit d’aspiration, avec un ratio final d’efficience du vide proche de 95 %, à des niveaux d’aspiration élevés. C’est le choix le mieux adapté aux matériaux à surfaces lisses, tels que le verre et le plastique et en particulier dans la métallurgie et la plasturgie où les composants sont difficiles à saisir. Les pièces peuvent être saisies à l’aide de petites ventouses évoluant juste au-dessus de la surface, évitant ainsi de recourir à des techniques de levage plus coûteuses.   
  • Si – Débits d’aspiration importants à des niveaux de vide faibles ou moyens. Solution recommandée pour les applications où toute fuite constitue un facteur important, comme dans l’industrie de l’emballage, et partout où les éjecteurs doivent assurer des débits élevés afin de permettre une plus grande fiabilité de prise, de levage et de déplacement.
  • Pi (ou Bi pour les plus petits modèles) – Faible pression d’alimentation de 0,18 à 0,3 MPa adaptée aux usines ayant des réseaux de pression d’air relativement faible ou fluctuante. Ou bien dans le cas où les machines sont constituées avec des composants pneumatiques sensibles aux pressions plus élevées.

La gamme des produits a été conçue de manière à permettre aux utilisateurs de pouvoir remplacer facilement leurs éjecteurs en ligne mono-étagés déjà en place. Les tarifs ont été précisément établis dans ce sens afin de proposer une alternative intéressante et compétitive.

Dans le cadre d’une utilisation normale, le modèle piINLINE™ mi-de-gamme, la Mini, est rentabilisé en seulement trois mois grâce à ses faibles coûts énergétiques, tandis que les autres modèles sont amortis en moins de six mois.

"La piINLINE™ peut être comparé aux nouvelles ampoules à basse consommation : Des éjecteurs à vide plus puissants qui consomment moins d’énergie", ajoute Jan Schieche.

La gamme de produits sera lancée le 1er avril et sera disponible auprès des plateformes logistiques Piab d’Amérique du Nord, d’Asie et d’Europe.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous