Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Ejecteur à vide piSMART® dans une usine de l'industrie 4

L'éjecteur à vide piSMART® essentiel à l'usine 4.0

Date 16/05/2018

La stratégie piSMART® de Piab, qui repose sur l'IO-Link, permet une transition sans heurt vers l'industrie intelligente.

Taby, Suède – Pour répondre au cri de ralliement de l'Industrie 4.0, Piab lance la gamme piSMART, qui regroupe les versions les plus intelligentes et connectées au cloud de ses produits de technique du vide les plus avancés. La technologie d'entrée/sortie IO-Link, générique, indépendante des bus de terrain et disponible sur la gamme  piCOMPACT® des éjecteurs à vide tout-en-un premium de Piab, est la clé d'une transition sans heurt vers des méthodes de production plus intelligentes destinées à optimiser la productivité et l'efficience énergétique.

L'IO-Link est un standard ouvert, indépendant des bus de terrain et des API (automates industriels programmables), qui permet d'utiliser des systèmes de commande en temps réel distribués avec des fonctions d'auto-optimisation pour, par exemple, des systèmes d'alarme de fuite. Un IO-Link maître peut servir de passerelle à des bus de terrain tels qu'EtherNet, IP, profiNet, deviceNet, ethercat ou Profibus. Contrairement à un système de bus traditionnel, dans lequel chaque capteur, vérin ou module maître est connecté à un seul et même câble, un IO-Link maître peut fournir un ou plusieurs ports.

En adoptant l'IO-Link, Piab a franchi la première étape de sa marche vers l'Industrie 4.0, puisque cette technologie garantit l'interopérabilité entre les différents appareils, quel que soit le standard technologique utilisé dans le système global. De plus, en offrant une plateforme pour une communication intégrée avec des capteurs, l'IO-Link permet une vraie transparence de l'information. Piab se consacre désormais à une prochaine étape, l'ajout d'un autre niveau de service de données de mesure pour alimenter les outils d'analyse  utilisant les «big data» du cloud. Les produits piSMART® de Piab fourniront une liaison avec le cloud et un accès sur demande à d'énormes quantités de données précieuses.

L'interopérabilité et la transparence de l'information sont deux piliers importants de l'Industrie 4.0, et l'intégration de la technologie IO-Link dans les équipements à vide de Piab témoigne de la détermination de l'entreprise à prendre le virage vers la quatrième révolution industrielle. Avec la piSMART®, Piab poursuit sa route vers l'Industrie 4.0 en équipant un nombre croissant de ses produits de technique du vide les plus avancés pour les usines intelligentes du futur.

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Té: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous