Feedback

Choisir votre langue

Fermer

 Le préhenseur de sacs Piab en action chez Sapho

Avec le préhenseur de sacs Piab, Sapho optimise sa productivité

Date 05/02/2020

L'hiver à été rude, les rues gelées devaient rester libres et accessibles. Grâce au préhenseur de sacs de Piab, l'entreprise Sapho a pu augmenter considérablement ses temps de cycle afin de se préparer de manière optimale aux activités hivernales tout en optimisant son activité.

Sapho GmbH est une société du groupe Bilgram Chemie, basée à Ostrach en Allemagne, dans laquelle l'ancien préhenseur de sacs ne fournissait plus les performances nécessaires. En visitant une autre entreprise, ils ont remarqué une meilleure solution de préhension. Le préhenseur était particulièrement convaincant car personne ne devait le surveiller. Un avantage non négligeable permettant de libérer les employés pour d'autres tâches. Afin d'être bien préparés pour la prochaine saison hivernale, ils ont décidé d'investir en s'équipant chez Piab.

«Nous voulions obtenir plus de puissance de la machine et souhaitions emballer les palettes de manière plus propre et plus stable. Après avoir examiner les offres de plusieurs fabricants, c'est la technologie, le savoir-faire et le service de Piab qui nous ont convaincus. Avec la combinaison de robots et de pinces de Piab, nous sommes désormais plus rapides. », explique Uwe Grundstein, directeur technique chez Sapho. Les régions du sud de l'Allemagne, de l'Autriche et certaines régions Françaises sont approvisionnées par Sapho en sel de déglaçage. Le sel est stocké en masse dans un entrepôt pouvant atteindre 50 000 tonnes et qui est partiellement alimenté de mai à octobre par les mines de la région.

Au cours de l'acquisition de SAS Automation en novembre 2017, Piab a développé des préhenseurs de sacs robustes, conçues spécialement pour la manipulation des charges allant jusqu'à 50 Kg. Par conséquent, ils sont tout à fait adaptés à la manipulation de charges inférieures telles que les sacs de sel de Sapho (pesant : 10 Kg, 25 Kg et 50 Kg).

Le préhenseur, monté sur un bras robotisé, vient saisir les sacs directement sur le convoyeur à bandes où ils sont placés après le remplissage.  Une fois saisit par ses extrémités, le sacs est ramassé par les fourches lattérales qui se rabattent et le soulève par le dessous. En d'autres termes, le sac repose sur les doigts de préhension massifs pendant le mouvement. Pour que le préhenseur Piab s'adapte parfaitement au système existant et en particulier au convoyeur à bandes utilisé par Sapho, l'espacement des fourches a été adapté à l'espacement des unités d'entrainement.

˝De cette façon, nous pourrions développer un produit standard et l'adapter aux besoins des clients en quelques ajustements. Cela présente des avantages pour le client en termes de délais de livraison et de coûts par rapport à une solution entièrement personnalisée », explique Roland Singer, Team Leader Vacuum Automation & Robotic Gripping Division chez Piab.

Lors de la dépose des sacs, les doigts de préhension s'ouvrent et des plateaux de tablier indépendants viennent maintenir, ajuster et aligner les sacs, permettant un placement précis sur la palette. Ainsi, ces derniers conservent leur forme lors de la manipulation et la palettisation est optimale. 

Grundstein explique: Depuis notre entrepôt de sel en vrac où nous stockonslittéralement une montagne de sel, nous remplissons automatiquement de gros sacs en PE, ainsi que des seaux sur plus de dix machines. Cela équivaut à environs 800 / 1 000 palettes par jour. La palettisation des sacs devait fonctionner avec des temps de cycle beaucoup plus élevés qu'auparavant pour augmenter la productivité du processus global. Grâce au nouveau préhenseur de sacs de chez Piab et à une optimisation mineure du processus, nous pouvons désormais palettiser 9 sacs par minute contre 6 sacs avec l'ancien système. Cela correspond à environs 16 palettes de plus par jour et donc plus de la moitié d'une charge de camion. De plus, le processus se déroule désormais sans risques d'endommagement des sacs et de leur contenu.

«Nos employés sont eux aussi soulagés. Grâce à la manipulation automatique des couches intermédiaires intégrée dans le préhenseur, la palletisation des sacs de 10 Kg est bien plus simple. En effet, il n'est plus nécessaire de se baisser et de placer manuellement une doublure en carton sur chaque palette. Cela protège le dos et a pour nous l'avantage que l'employé puisse se consacrer à d'autres tâches. Cela élimine également la nécessité d'interférer avec le processus automatisé », ajoute Manuel Bender, directeur adjoint du remplissage des solides.

«Nous avons profité de la pause estivale pour moderniser l'usine afin qu'elle soit maintenant prête pour les activités hivernales. L'installation a été très simple et fluide - essentiellement comme plug and play. Grâce au soutien lors de l'installation et aux conseils supplémentaires des employés de Piab, nous avons pu optimiser davantage l'utilisation du préhenseur et ainsi profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités », poursuit Grundstein.

La robuste gamme de préhenseurs de sacs Piab est idéale pour palettiser des sacs en plastique, en tissu ou en papier contenant des céréales, des produits chimiques, des aliments pour chiens, des minéraux et de nombreux autres produits. Les préhenseurs sont proposés en trois versions : Largeur de sac fixe (FBG, pour fixed bag width), largeur de sac réglable (ABG, pour adjustable bag width), et largeur de sac à réglage servocommandé (SBG, pour servo adjustable bag width). Ces solutions éliminent le besoin d'outils personnalisés coûteux et peuvent généralement être installés en moins de cinq minutes. Ils sont constitués de doigts de préhension solides en acier inoxydable. Les plateaux permettent quant à eux un placement précis et étanche des sacs sur la palette. Tous les préhenseurs peuvent être équipés en option de ventouses pour placer des couches intermédiaires ou des crochets à palette.

 

 

À propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

À propos de Sapho

Fondée en 1971, Bilgram Chemie est aujourd'hui active dans la vente en gros de produits chimiques, de détergents et de nettoyants, d'agents d'épuration, de produits végétaux à biogaz, de moyens de chauffage et de refroidissement, d'adhésifs et de services tels que le remplissage contractuel et la construction d'usines. Le siège social du Groupe Bilgram est Ostrach, en Allemagne. Les produits sont également distribués par le biais de notre filiale à Francfort / Main, Allemagne et de la société holding à Kirchheim unter Teck, Allemagne. Grâce à un vaste réseau dense de partenaires de coopération en Europe, nous sommes toujours proches de nos clients et offrons un réseau de vente optimal pour nos différents secteurs d'activité. Avec nos filiales et partenaires de coopération, nous sommes représentés presque partout en Allemagne et dans d'autres pays européens.

Information complémentaires

Piab:

Kajsa Blixth, Vice Présidente du Marketing et de la Communication
Tél: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

Sapho:

Uwe Grundstein, Technical Director
Tel: +49 (0) 7585-9312-0
Email: uwe.grundstein@bilgram.de
www.sapho-gmbh.de

 

Suivez-nous

Contactez-nous