Comprimés endommagés

Résoudre le problème fondamental du transport des comprimés : Avec douceur !

Date 09/03/2016

Comment manipulez-vous les objets délicats ? Avec douceur bien sûr ! Et c'est précisément ce que fait l'innovante et judicieusement nommée  technologie piGENTLE™ intégrée dans le transporteur de comprimés piFLOW®t de Piab.

Fragiles et précieux, les comprimés pharmaceutiques sont notoirement connus pour être difficiles à manipuler dans les usines de fabrication. Ils se cassent facilement et doivent donc être traités avec précaution pour minimiser les pertes.

Jusqu'à présent, la plupart des industriels réglaient ce problème soit en manipulant leurs comprimés manuellement, ce qui obligeait le personnel de production à lever et vider des conteneurs lourds, soit en demandant à des fabricants de convoyeurs de modifier leurs équipements pour qu'ils soient mieux adaptés à la manutention des comprimés. Toutefois, aucune de ces alternatives n'est idéale, et toutes deux conduisent à des compromis aussi bien au niveau du traitement des comprimés qu'à celui de l'environnement de travail.

Piab, qui ne souhaitait pas se contenter d'apporter des modifications à des équipements de transport standard, a décidé de développer des équipements de transport dédiés à la manutention automatique des comprimés.  De cette volonté est né le premier transporteur pour comprimés au monde, prêt à manipuler des comprimés fragiles en milieu industriel automatisé et à remplacer les équipements standard ou les procédures manuelles laborieuses.

Trois caractéristiques majeures de ce système sont la clé du succès de Piab : la vitesse lente régulée, le guidage de l'entrée dans le transporteur et l'élimination de tous les bords saillants dans le conduit de transport. Chacune de ces caractéristiques a été conçue spécifiquement pour la manutention des comprimés.

Le piGENTLE™ offre une vitesse lente régulée

La vitesse est la clé de la manipulation en douceur des comprimés. Pour que les comprimés restent intacts tout au long de leur trajet dans le système de transport, il est essentiel de conserver une vitesse lente et régulée. La technologie piGENTLE™  innovante a été conçue pour permettre une vitesse de transfert lente et constante des comprimés, quelle que soit la quantité de comprimés ou de gélules dans le conduit, et quels que soient leur taille, leur forme ou leur poids.

La technologie piGENTLE™, en cours de brevet, régule la pression d'alimentation de la pompe en contrôlant le niveau de vide présent dans le système. Avec une pression de départ basse, les comprimés peuvent être prélevés à des vitesses faibles. Au fur et à mesure que les conduits se remplissent de comprimés, le niveau de vide augmente. La technologie piGENTLE™ intervient dès lors pour augmenter la pression d'alimentation. La pression d'alimentation est régulée entre 2 et 6 bars.

Le clapet de guidage de flux garantit une entrée en toute sécurité

Les comprimés sont amenés délicatement dans le transporteur de façon tangentielle par le biais d'un clapet de guidage de flux spécialement conçu à cette fin. Ce clapet permet une transition tout en douceur entre le conduit de transport et le module d'entrée du transporteur. Composés de nitrile ou de silicone, les guides de flux de comprimés ou de gélules sont proposés en diamètres intérieurs de 38 mm ou 51 mm pour des tuyaux de diamètres extérieurs respectivement de 49 mm ou 61 mm.

Fixé sur le tuyau d'entrée, le clapet de guidage de flux de comprimés/gélules est facile à démonter et à nettoyer, et reste performant quels que soient la forme, la taille et le poids des comprimés ou des gélules. Le clapet de guidage du flux est composé d'un matériau conforme aux réglementations américaines et européennes (n° 1935/2004 CE FDA).

Les bords lisses gardent les comprimés intacts

Le système de transport piFLOW®t dans son ensemble ne contient absolument aucun bord tranchant susceptible d'ébrécher ou de casser les comprimés. Cette caractéristique de conception est importante puisqu'elle assure une manipulation aussi précautionneuse que possible des comprimés. Les comprimés et les gélules pharmaceutiques contiennent des doses très précises de substances médicalement actives, et souvent onéreuses, il est donc vital qu'ils restent intacts. Les comprimés ou les gélules endommagés deviennent inutilisables et doivent être rejetés. Les entreprises pharmaceutiques acceptent généralement des pertes en très petites quantités, les fabricants doivent donc redoubler de vigilance pour minimiser le taux de rebuts.

Utilisé comme transporteur indépendant ou comme pré-séparateur

Toutes les pièces du transporteur de comprimés sont entièrement configurables, ce qui permet de l'adapter à n'importe quelle application, à des produits individuels comme aux fabricants. Il peut être utilisé comme transporteur indépendant, ou comme pré-séparateur avec un moteur distant.

Un transporteur de comprimés autonome dispose de la technologie piGENTLE™ et du clapet de guidage. Toutefois, lorsqu'il est nécessaire de séparer la poussière des comprimés ou qu'une faible hauteur de l'appareil est requise en raison d'un espace limité, le transporteur peut être utilisé comme pré-séparateur avec un moteur distant. Cette configuration offre également l'avantage d'avoir un nettoyage très simple, puisqu'il n'y a pas de filtre interne.

Hygiénique et facile d'entretien

Le système modulaire piFLOW®t n'est composé que de quelques pièces, il est donc très facile à nettoyer et à entretenir. Toutes les pièces peuvent être démontées sans outils. Le système a été conçu conformément aux normes d'hygiène relatives aux produits laitiers définies par l'USDA (US Department of Agriculture).

Le transporteur de comprimés est également conforme aux réglementations américaines et européennes (n° 1935/2004 CE FDA). Il est également certifié ATEX.

Encombrement au sol réduit

Le transporteur de comprimés peut être facilement installé dans des espaces restreints. Utilisé comme transporteur indépendant, son diamètre d'encombrement est de 255 mm ou de 380 mm, pour une hauteur d'environ 700 mm. Son faible poids, environ 25 kg, est un autre avantage évident.

Utilisé comme solution de pré-séparation, il nécessite encore moins d'espace, avec un diamètre d'encombrement de 255 mm et une hauteur d'environ 500 mm. Le poids sera ensuite réparti également entre le pré-séparateur lui-même et le moteur distant, chacun pesant environ 15 kg. 

Un pas en avant révolutionnaire

Le piFLOW®t vient agrandir la gamme des célèbres transporteurs Piab de haute qualité piFLOW® pour les poudres et le vrac. Il a été spécifiquement conçu pour respecter les exigences les plus strictes en matière d'hygiène et de sécurité d'exploitation en vigueur dans l'industrie pharmaceutique (piFLOW®p), l'agroalimentaire (piFLOW®f) et l'industrie chimique (piFLOW®i).

Avec la technologie innovante piGENTLE™ au cœur de sa conception, le piFLOW®t établit un nouveau standard mondial du transport de comprimés et promet de révolutionner la manutention automatisée des comprimés et des gélules pharmaceutiques fragiles. Le transporteur de comprimés dédié permettra de transférer en toute sécurité les comprimés et les gélules entre les postes de fabrication, telles que les presses à comprimés, les tambours d'enrobage et les lignes de conditionnement sous blister.

Le transporteur de comprimés Piab est une solution complète qui promet de minimiser le taux de rebuts et les temps d'immobilisation. De plus, il améliorera la productivité des usines de fabrication tout en offrant un meilleur environnement de travail au personnel de production.

Le transporteur de comprimés et la technologie de régulation de vitesse piGENTLE™ intégrée ont été soumis à des tests rigoureux dans les installations d'essais internes de Piab et chez quelques-uns de leurs clients. D'excellents résultats ont été obtenus sur différents types de comprimés et gélules pharmaceutiques.

Souhaitez-vous plus d'information ?

Enregistrez-vous ici

Piab AB © 2018 Mentions légales

Suivez-nous

Contactez-nous