De la suposición al control: por qué la trazabilidad de piezas de repuesto importa en la manipulación de producto en polvo

Publicado 11/11/2026
De la suposición al control: por qué la trazabilidad de piezas de repuesto importa en la manipulación de producto en polvo

En muchas plantas, el conocimiento sobre las piezas de repuesto vive en la cabeza de las personas, en etiquetas desgastadas y en viejas confirmaciones de pedido. Eso funciona hasta que alguien se va, una etiqueta se desvanece o un auditor hace una pregunta que nadie puede responder. Para un responsable de operaciones, eso es un problema de control, no un detalle de mantenimiento.

Lo que cuesta la suposición

  • Tiempo: los técnicos buscan números de artículo, llaman a proveedores o desmontan el equipo solo para identificar una pieza.
  • Pedidos incorrectos: llega una pieza casi igual, la línea se detiene y el pedido vuelve a empezar.
  • Historial desconocido: nadie sabe cuántos años tiene un filtro, ni qué material transportó por última vez. En alimentación y farmacia, eso es una cuestión de contaminación cruzada y alérgenos.
  • Carencias de auditoría: documentar qué pieza se usó, cuándo y dónde se convierte en papeleo manual. Y los auditores y clientes también están empezando a preguntar de qué están hechas las piezas, por ejemplo, si contienen PFAS. Lea qué significa la restricción de PFAS de la UE para el equipo de proceso.

Cómo es una buena trazabilidad

Nivel Cómo se identifican las piezas Que controla usted
Suposición Memoria, etiquetas desgastadas, papeleo antiguo Muy poco; cada nuevo pedido es una búsqueda
Documentado Hojas de cálculo y registros de mantenimiento Historial, si alguien mantiene el registro actualizado
Integrado La pieza lleva su propia identidad y datos Número de artículo, antigüedad e historial de uso, al instante

El paso de documentado a integrado es el que elimina la dependencia de las personas y del papeleo.

Preguntas para hacer a los proveedores

  1. ¿Puede mi equipo identificar la variante exacta de la pieza in situ, sin desmontar nada?
  2. ¿Podemos ver la fecha de fabricación de cada pieza?
  3. ¿Podemos registrar nuestra propia información en la pieza, como el material transportado o la última limpieza?
  4. ¿El reordenamiento conduce directamente al producto correcto?

Un ejemplo: el filtro sinterizado con NFC

El filtro sinterizado de Piab tiene un chip NFC integrado. Tóquelo con un teléfono y obtendrá un enlace a la página de producto de esa variante exacta de filtro. Con una aplicación NFC de terceros, también puede leer el número de artículo y la fecha de fabricación, y escribir su propia información en el chip, como el ingrediente que se transportó. El filtro se convierte en su propio registro. La trazabilidad es solo una parte del caso de negocio. Vea cómo el filtro sinterizado también respalda el cumplimiento libre de PFAS y una producción estable.

Tenga en cuenta que escribir en el chip sobrescribe la información ya añadida al chip, como la fecha de fabricación y el número de artículo.

Para sus ingenieros: compare todos los tipos y especificaciones de filtros Piab en nuestra guía de filtros.

Vea cómo un solo toque reemplaza la búsqueda de números de pieza:

Descargue la autoevaluación de trazabilidad de piezas de repuesto

Un PDF de dos páginas que puede rellenar usted mismo o con su equipo de mantenimiento. Puntúe su configuración actual, vea su nivel y descubra qué hacer a continuación.

País
Quiero recibir las últimas noticias sobre

Compartir artículo