Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Modulo WIP del transportador por vacío piFLOWp

WIP mantiene el polvo en su lugar en los transportadores de vacío piFLOW®p

Fecha 24/10/2018

La función Wet-In-Place (WIP) evita que el polvo nocivo escape de los transportadores de alimentos/productos farmacéuticos de Piab.

Taby, Suecia - Los populares transportadores de vacío piFLOW®p de Piab, equipados con boquillas de pulverización WIP, garantizarán un entorno de trabajo más seguro en plantas de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. La funcionalidad Wet-In-Place (WIP) está disponible para su incorporación/adaptación tanto a nuevos como a sistemas de transportado piFLOW®p existentes.

El agua pulverizada por las boquillas WIP humedecerá el polvo de los alimentos o materiales farmacéuticos en los transportadores, evitando que escapen al aire, donde pueden ser inhalados por el personal de mantenimiento o proceso durante los procedimientos de mantenimiento o limpieza. Al humedecer los restos de materiales potencialmente dañinos antes de abrir el equipo para la limpieza, las boquillas de pulverización pueden garantizar que cualquier resto de polvo permanezca "Wet-In-Place" (húmedo en su lugar) hasta que pueda ser retirado de forma segura o sea lavado antes de la limpieza durante el procedimiento de rociado WIP.

Para lograr el máximo rendimiento y cobertura, y para garantizar que todo el material posible sea capturado lo más rápidamente posible, con cada transportador se montan tres boquillas de pulverización. El diseño configurable del transportador piFLOW®p también permite un reajuste sencillo de las unidades WIP, incluidos filtros de aire adicionales, en los sistemas transportadores existentes. Los filtros estériles Ultra Low Penetration Air (ULPA, clase U15-17) de Piab proporcionan una filtración de mejor calidad que los filtros High Efficiency Particulate Air (HEPA) y se ofrecen como accesorios estándar para piFLOW®p.

Para ayudar a los clientes a lograr un rendimiento óptimo de WIP en sus aplicaciones específicas, se ofrecen dos posiciones opcionales del módulo WIP, una inmediatamente por debajo de la sección central del transportador y otra por debajo de la válvula inferior del transportador, además de la posición estándar en la parte superior del transportador. También se pueden ajustar válvulas de entrada opcionales en cada sitio.

El transportador piFLOW®p para materiales en polvo y a granel se ha diseñado para adaptarse a las estrictas exigencias en materia de seguridad operativa e higiene de las industrias farmacéutica y alimentaria. Los materiales empleados en la construcción de estos transportadores de Piab cumplen con las normativas FDA de EE.UU. y 1935/2004 de la UE. La avanzada tecnología de estos equipos garantiza el transporte de grandes volúmenes de material en polvo o a granel sin pérdida de producto. Para maximizar la seguridad del personal de procesamiento, piFLOW®p está disponible en las versiones ATEX aprobadas para polvo y gas, en las que todas las piezas de plástico o de caucho, incluso filtros y juntas, están construidas en caucho de nitrilo butadieno antiestático (NBR).

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos