If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Los componentes de Piab produciendo para Somtech

Los visores Somtech que protegen a las personas frente al COVID-19, ahora se fabrican con componentes Piab

Fecha 13/05/2020

Somtech Technologies SL, ubicada en Valencia (España), ha cambiado la producción de sus visores de la impresión en 3D al moldeado por inyección para ayudar a proteger a las personas frente al virus COVID-19 mientras mantiene el mínimo de tareas diarias esenciales. Para poder iniciar la producción inmediatamente después de configurar el equipo de moldeo por inyección, de la noche a la mañana, Somtech necesitó componentes para poder crear la EOAT del robot que retira automáticamente las piezas terminadas de la máquina. La única empresa capaz de ajustarse a esta solicitud de manera urgente y con las piezas adecuadas ha sido Piab. La agilidad en el suministro de los componentes permite que Somtech produzca 56.000 visores a la semana con efecto inmediato.

Con la velocidad de propagación de las infecciones por la COVID-19, las empresas tecnológicas se encuentran en una carrera constante para crear soluciones innovadoras que se puedan producir a buen ritmo. Una de las empresas que está luchado contra la COVID-19 en España es Somtech Technologies. Para ello, Somtech ha cambiado su enfoque de producto pasando de los sectores de la automoción, los ferrocarriles y los envasados a producir visores de protección. Para cumplir con los requisitos y hacer frente a la creciente demanda de visores de protección, Somtech adaptó la tecnología de producción y cambió de la impresión 3D al moldeado por inyección. Este tipo de visores normalmente son utilizados en la fabricación de cascos para motocicletas. Sin embargo, ahora estos visores protegen frente al virus al personal sanitario de clínicas y hospitales, así como otros profesionales esenciales para mantenerlos sanos durante su importante tarea. Además, también se pueden utilizar para ir a supermercados, farmacias o bancos para abastecer alimentos, medicamentos o otros artículos de consumo doméstico.

Este cambio hacia un proceso de moldeado por inyección solo ha sido posible gracias a la instalación de un sistema automatizado de extracción con una garra EOAT adecuada para acoplarla al robot.

Mariano Sebastiá Ramirez, director de operaciones de Somtech Technologies, comenta: “Cuando les planteamos a todos los fabricantes posibles de componentes de agarre, durante el fin de semana, obtener componentes para principios de la semana siguiente, los expertos de Piab se pusieron inmediatamente en marcha, incluso siendo un domingo por la noche. Esto nos permitió definir las piezas necesarias y preparar el pedido el lunes por la mañana. En un plazo de 48 horas, los componentes de Piab llegaron a nuestra fábrica, lo que nos permitió acelerar el proceso y comenzar a producir grandes volúmenes de visores”.

Sergio Luzuriaga, responsable de ventas de Piab en España, añade: “Realmente apreciamos mucho la confianza de Somtech Technologies y estamos preparados para apoyarles en todos sus requisitos para ayudarles a luchar contra el COVID-19 y esperar que pronto todo vuelva a la normalidad”.

El sistema modular especial de Piab permite la combinación de diferentes piezas de una manera muy sencilla. Desde duraderos sistemas de agarre de alta gama y bajo mantenimiento para transferencias y procesos precisos, hasta manos robóticas personalizadas con pinzas de corte neumáticas para poder completar los sistemas de corte. Además, los componentes de Piab están equipados con soluciones de automatización por vacío para agarrar y mover una amplia variedad de productos. Piab presta servicio a clientes que trabajan en sectores como la automoción, las tecnologías médicas, la alimentación, el sector farmacéutico y envasado, o el moldeado de metal e inyección de plástico, entre otros.

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado, ayudando a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria en el sector logístico, alimentario, farmacéutico y otras industrias de fabricación para mejorar la eficiencia energética, productividad y los entornos de trabajo. Con casi 700 empleados y una cifra de ventas de 1,2 billones de SEK en 2018, Piab es una compañía mundial que atiende a sus clientes en 70 países, mediante una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigidos a segmentos con un alto potencial de crecimiento, la visión de Piab es convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y de movimiento.

Más información

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel.: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos