Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Transportador con boquillas WIP del modelo piFLOW®p

¿Tiene polvo en su transportador de vacío? Piab lo humedece para facilitar su retirada

Fecha 05/09/2018

En los transportadores de vacío piFLOW®p de Piab, el polvo se rocía con agua para evitar que sea inhalado por el personal.

Taby, Suecia - Realizar la limpieza de un transportador de vacío con polvo no deja de ser una tarea complicada en el mejor de los casos; pero el polvo de alimentos o productos farmacéuticos perjudiciales se convierte en un trabajo de riesgo. Sin embargo, el transportador de vacío de gama alta de Piab tiene una solución. Y es sorprendentemente sencilla: humedecer el polvo con agua.

Al humedecer el polvo, el transportador piFLOW®p de Piab garantiza un entorno de trabajo seguro. El polvo húmedo permanecerá en su lugar, asegurándose de que no sea inhalado por el personal cuando el transportador se abra para llevar a cabo su limpieza o mantenimiento. Al ser rociado con agua, el polvo se queda fijado para que pueda ser retirado de forma segura.

Piab ha incorporado las llamadas boquillas de pulverización Wet-In-Place (WIP) a su conocido transportador de vacío piFLOW®p. Las boquillas WIP están disponibles para su incorporación en los nuevos sistemas de transporte y para su adaptación en los sistemas existentes. Junto con filtros de aire adicionales, las boquillas WIP garantizan un entorno de trabajo seguro en plantas de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos.

Para lograr el máximo rendimiento y cobertura, y para garantizar que todo el material posible sea capturado lo más rápidamente posible, con cada transportador se montan tres boquillas de pulverización. Ello permite también que gran parte del polvo acumulado en el transportador sea eliminado antes de la limpieza durante el procedimiento de pulverización WIP.

El transportador piFLOW®p para materiales en polvo y a partículas se ha diseñado para adaptarse a las estrictas exigencias en materia de seguridad operativa e higiene de las industrias farmacéutica y alimentaria. Este transportador de gama alta está fabricado con materiales que cumplen tanto la normativa de la FDA de EE. UU. como de la UE 1935/2004.

Los transportadores Piab pueden utilizarse para el transporte seguro de grandes volúmenes de materiales en polvo/a granel, y su avanzada tecnología garantiza un transporte sin segregación. Para maximizar la seguridad del personal de procesamiento, piFLOW®p está disponible en las versiones ATEX aprobadas para polvo y gas, en las que todas las piezas de plástico o de caucho, incluso filtros y juntas, están construidas en caucho de nitrilo butadieno antiestático (NBR).

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos