Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Lifting sacks with a Vaculex lifter

Proteja su espalda: deje que el vacío se ocupe de levantar los sacos

Fecha 13/03/2018

Desde estaciones de alimentación hasta pales, el elevador por vacío ergonómico de Piab se ocupará de cualquier tipo de saco.

Taby, Suecia- Independientemente del material del cual estén hechos —papel, plástico, tela— o de lo que contengan —harina, arena, productos farmacéuticos— todos los sacos se manejan con facilidad con la ayuda del elevador por vacío ergonómico de Piab Vaculex®. No realice trabajos pesados de forma manual, como levantar sacos para apilarlos en palés, vaciarlos en tolvas/estaciones de alimentación, o alimentar/cargar/paletizar directamente de o desde una línea de producción.

Más de un tercio de las lesiones en el trabajo son causadas por la manipulación manual. Aun así, el personal de procesamiento a menudo todavía tiene que levantar sacos de 25-50 kg de peso, lo que supone un riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos (TME) como dolor y lesiones en la espina dorsal/espalda y los hombros, y lesiones por esfuerzo repetitivas.

Vaculex®, los elevadores semiautomatizados de Piab, se han diseñado para relevar a los trabajadores en estas tareas. Al permitir que los procedimientos se lleven a cabo en áreas con restricciones de espacio, los elevadores ofrecen soluciones exclusivas y flexibles ahí donde la altura del techo o las zonas estrechas y confinadas con espacio de trabajo disponible limitado pueden ser un problema. Las soluciones de baja altura y brazos de fibra de carbono son ejemplos de respuestas innovadoras a entornos desafiantes. Hay disponibles modelos con aprobación ATEX, como también herramientas/accesorios de acero inoxidable para cuando sea necesario.

Los elevadores operados por vacío Vaculex®, que ofrecen entornos de trabajo seguros y ergonómicos, también permiten mejoras en la eficiencia, ya que aumentan la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación y garantizar la elevada calidad de los productos gracias a una limitación de los daños. A menudo, pueden reducirse los requisitos del personal, dado que sin duda la fuerza muscular de la mano de obra deja de ser un problema.

Una gama completa de recambios y accesorios útiles —como un práctico control remoto, una protección para la reducción del ruido y un sistema de ahorro de energía para apagar la bomba automáticamente durante los periodos de inactividad—, junto con un excelente servicio de pos-venta y mantenimiento, permiten a los clientes estar seguros de que trabajarán con facilidad antes, durante y después de la compra de una solución de elevación Vaculex® de Piab.

Descargar folleto

Vaculex® VL Sack Lifter (pdf)

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos