Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSAVE sense

piSAVE sense reduce la necesidad de una bomba de vacío grande

Fecha 01/03/2013

La nueva y revolucionaria válvula para ventosas que detecta la presencia de piezas

Piab, un proveedor líder en la tecnología del vacío industrial, presenta piSAVE sense, una válvula de restricción/control de caudal para ventosas. La nueva válvula piSAVE sense de Piab tiene un nuevo diseño, innovador y fiable. Funciona a la perfección en cualquier orientación, incluso boca abajo. Es resistente a la suciedad y cuando el nivel de vacío baja, aumenta el caudal aspirado a través de la válvula, para compensar la pérdida de la fuerza de elevación de las ventosas que están en contacto con el producto.

La válvula de retención piSAVE sense se utiliza para "detectar el objeto" en dispositivos flexibles de manipulación por vacío con una bomba centralizada. Las válvulas permiten a varias ventosas perder (o perder parcialmente) placas/objetos y aún así mantener el nivel de vacío suficiente en el sistema y también ofrecen una liberación rápida o soplado. Válvulas de retención tradicionales para ventosas, tales como válvulas de bola, han demostrado ser muy sensibles a la orientación y la suciedad durante el trabajo.

Las ventajas para el usuario incluyen la necesidad de reducir la capacidad de la bomba de vacío ya que sólo se utilizan las ventosas necesarias para la tarea, la reducción de la inversión de la bomba y el consumo de energía. Los usuarios también tienen la capacidad de construir dispositivos de elevación flexibles que pueden servir a una variedad de diferentes tamaños o formas de paneles/placas. Esto elimina la necesidad de múltiples dispositivos de elevación.

Disponible como una opción integrada para las ventosas configurables piGRIP® de PIAB, piSAVE sense también puede ser utilizado como un producto independiente de cualquier tipo o marca de ventosa.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos